请教一个问题,关于“LTC6811-1睡眠(sleep)态与待机(standby)态之间转换”,具体描述如下:
1、采用LTC6811-1芯片,配置成4线的SPI,LTC6811的主机是STM32系列的ARM,ARM和LTC6811在一块电路板上,构成主从一体式的BMS板子;
2、36脚DTEN接VREG,硬件配置成1,WRCFGA根据需要配置成2s,或者0.5~120min;
现在有一个疑问是:
1、通常LTC6811先通过线束跟电池相连,等线路都连接好之后,才会再给电路板提供控制电(也就是LTC6811会先通过电池供电,过一段时间,控制电路上电后才能给ARM供电);
2、所以从LTC6811通过电池供电,到ARM上电运行发出唤醒信号,之间的这段时间间隔可能很长;
3、通过测试发现,LTC6811与电池连接的瞬间(此时ARM未上电,无唤醒信号),应该属于standby状态,DRIVE驱动三极管能够输出5V,但是经过2s,或者0.5~120min(取决于WRCFGA)后回到sleep,VREG变为0V;
4、所以如果在LTC6811回到sleep后,ARM才上电发出唤醒信号,那么CSB就不可能检测到唤醒信号,因为VREG现在是0V,CSB管脚也就不会出现高电平变成低电平的跳变,也就不会被唤醒,那么LTC6811就会永远处在sleep态,我想问问这种情况怎么解决????还是说我的电路设计的有问题?下面附相关电路: