我使用LTC4162做了一个备份电源,输入电压28V,电池16.8V(4串),当只加电池不加输入电源,通过IIC总线读出的电池电压是0,电池电流也是零,输入电压也0。这时候给输入一个电压,比如18V,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
你好,
是的,请参阅force_telemetry_on和telemetry_speed位域。默认情况下,遥测系统在电池供电操作期间关闭以节省电量,但您可以根据需要将其打开。
问候,
扎克
你好,
是的,请参阅force_telemetry_on和telemetry_speed位域。默认情况下,遥测系统在电池供电操作期间关闭以节省电量,但您可以根据需要将其打开。
问候,
扎克
thanks very much
这里有个疑问,既然芯片休眠,那么芯片是以何种逻辑关闭输入MOSFET,打开输出MOSFET的?
当VIN大于VBAT时启用INFET,当VBAT大于VIN时启用BATFET。 VIN的最小工作电压为4.5V,VBAT的最小工作电压为2.7V(参见规格表)。
问候,
扎克