1. 請問 LTC3814-5 電路設計 PGND 與 SGND 是不是要進行 單點接地 ???
2. 如果沒單點接地會有何影響嗎 ???
3. LTC3814-5 的 Pin BG 端 的 M2 MOSFET 如果容易燒毀比較可能原因是 ???
1. 請問 LTC3814-5 電路設計 PGND 與 SGND 是不是要進行 單點接地 ???
2. 如果沒單點接地會有何影響嗎 ???
3. LTC3814-5 的 Pin BG 端 的 M2 MOSFET 如果容易燒毀比較可能原因是 ???
1. 对于功率开关电源来说,都要求功率地和信号地(或者模拟地)要分开,单点接。
2. 因为开关电源不同于LDO这种电源,功率开关的开关动作会产生脉冲干扰,如果PGND和SGND没有很好的隔开,PGND上的脉冲就会窜扰SGND,进而干扰电源的控制,很容易造成工作不正常,比如,电流采样不准,严重的就会出现误触发,甚至烧管子。
3. BG端接的MOS是开关管,你首先要看下你的MOS管耐压是多大,能不能满足你的应用要求,MOS管烧,最可能的原因就是SW上有很高的毛刺尖峰,超过了MOS管的耐压,导致烧MOS。地线走的不好,是会可能导致这种问题的。