电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
请确认一下ADP5054是不是配置成并联输出了。CFG12的电阻对应datasheet Table8的配置。
确认过了,没有配置成并联,用的最后一种配置,sync/mode接的高,CFG12和CFG34接地,换了一颗ADP5054,目前通道1已经输出准确,外部使用了SI7232DN双通道MOS管,奇怪的是2通道输出异常,用示波器观察DL2输出波形,不是脉冲波形,噪声明显,断开DL2与SI7232的连接,发现ADP5054输出的DL2为大约200多k的标准脉冲信号,可是接上就信号不对了,因此2通道的输出也不对。相反,1通道DL1波形却是正确的,在SW端也观测到了600k的脉冲信号。求问题所在。谢谢!
确认一下电路图有没有正确连接,MOSFET的G,S,D的PCB引脚是否正确连接。可以看一下电路图。
起初的电路确实是接错了,DL1和DL2接反了,但是板级飞线已经调整过来,起初MOSFET的两个通道,1通道的G1端接到了ADP5054的DL1(应该接DL2),2通道的G2端接到了ADP5054的DL2(应该接DL1),发现接反之后,在板级飞线作了调整,但是结果是如上一个回复所描述,ADP5054只有1通道工作了,电压正常,而2通道却输出不对,观测信号波形,DL2信号不是正常的脉冲信号(但是断开与MOSFET的G1连接,信号正常),DL1却非常准确。(目前 手里已有两块板出现同样现象,均是2通道不工作)。
另外我用一块空板只将关于ADP5054的电源电路焊接,测试后4个通道输出也均正常(一样用了飞线)。
请问出现此类问题是否还有别的地方存在问题?我也尝试更换过MOSFET,更换过ADP5054一次,结果依然如此!如果怀疑飞线影响,此芯片对Layout要求会如此之高吗?
建议重新设计制版
接受建议,板肯定会重新制,但是我觉得只有第2通道不输出的奇怪现象原因并没有找到,如果重新制版问题仍然存在,那就麻烦了,所以麻烦帮忙分析现在这种现象的原因,调整后得到正确输出再改版才能万无一失,毕竟重新制版的代价很大,板子层数高,周期也长,谢谢!
在其他空板验证过四路正常,那应该可以按照这个设计电路。可以再检查一下通道2输出是否短路。