LT8361搭建的电路电流达不到设计要求

大家好,我用LT8361搭建了一个可调的升压电路,

问题:当我将控制电压设为0V(控制输入口V_C接地),输入端为3S锂电池,电压为11.8V,在高压输出端测得的电压为72.5V(空载)(理论电压应为75V)

当加上5K负载仿真的输出电压应为71.96V而我实际测量的电压为29.0V

电感,电容,还有二极管都是按照数据表上购买的

还请大神指教,这当中出现了什么问题,使得我的输出端不正常

下图为仿真图

下图为参考电路图

下图为我的设计图和PCB



修改
[edited by: SuChao at 7:49 AM (GMT 0) on 3 Jan 2019]
Parents Reply Children