Post Go back to editing

ltm8056 无输出

我使用LTM8056电源芯片,输入36V,输出40V,在无负载情况下首次加电,输出正常,接下来准备测试输入负载能力,在外部使用电子负载,配置恒定功率15W,LTM8056输出也是正常的,然后关掉8056的电,再次上电,芯片无输出,该芯片标称的功耗是5A,电压范围也很宽,目前我没有使用电流保护功能,只当做普通的DCDC 使用。

但是不知道为什么重新加电后的8056 没有输出,电路也是按照官方电路进行设计的。