Post Go back to editing

LTM8056 无输出问题

您好,我正在使用LTM8056,输入时36V,首次上电输出40V正常,然后准备测试该芯片的负载能力,使用电子负载,先调节到恒功率15W,可以看到LTM8056输出也是正常,电流电压均正常,但是断电后再重新上电,芯片无电压输出,
芯片没有使用它的限流功能,只做普通的DCDC 用,不知道为什么加了负载后,就没有输出了。电路是参考官方设计,输出电流没有使用。