关于LT8302和LT8301的用法

需要设计两款电源:

1、24VDC输入,5VDC(1A)输出; 

2、24VDC 输入,6VDC(500mA)和25VDC(250mA)输出;

请问用LT8302或LT8301能够实现吗?

它们能够实现双路不同大小电压输出吗? 谢谢!



能否实现双路不同大小电压输出
[edited by: magang2018 at 1:09 PM (GMT -5) on 30 Nov 2018]