Post Go back to editing

LTC4009 问题

工作条件 输入DC电压26V-27V    电池为6节锂电池串联  充电限制电压设置为25.5V 电路图和如下图所示(和官方推荐的电路原理一致)

通电后 用示波器和万用表测量结果如下 SHDN =3.3V ICL=3.3V ACP=0V CHRG=0V INTVDD=5V SW=20.2V 电池电压=20.2V Boost引脚电压20.2V 各个引脚状态正常 指示充电中 但是boost电压是不是太低了?

上图是boost引脚电压 波形 好像是boost电压不正常导致的 正常情况下boost电压是不是应该比电池电压高才对  这样上桥臂mos才能导通 请问这是什么问题呢?

Parents
  • 请问你遇到过这个问题没,输入DC电压24V    电池为5节锂电池串联  充电限制电压设置为21V,给电池充电,电感会啸叫;空载时给电池充电,充满电后,电流会稳定到一个值,带负载给电池充电,充满电后电流一直跳变,原理图和官方推荐一样,求解释

Reply
  • 请问你遇到过这个问题没,输入DC电压24V    电池为5节锂电池串联  充电限制电压设置为21V,给电池充电,电感会啸叫;空载时给电池充电,充满电后,电流会稳定到一个值,带负载给电池充电,充满电后电流一直跳变,原理图和官方推荐一样,求解释

Children
No Data