关于ADP5024的问题

最近在做ADSP BF707的板子,参考官方开发板ADSP-BF707 EZ-Board的电源设计采用ADP5024为BF707供电。但是我这几天测试发现ADP5024上电后没有输出(三路都没有,其中两路DC一路LDO),使用示波器观察,SW、VOUT、FB以及LDO的输出均没有波形和电压(简单的说就是这块芯片上电没上电都没输出,就是完全没有工作),芯片的使能也都接高电平(5V)了。我焊了两块板子,都没有带负载,都没有工作。请问是否有人遇到了相同的情况,可能是什么原因导致的,还是我哪边出了问题,求解。

下图是我的原理图,另一个是参考的ADi官方开发板原理图。

  • update:重新设计了一块专用于测试电源的板子,又发现了一些别的问题。首先,电源有输出了,但是所有的输出均不正确。其中两路DC输出均为固定电压值越1V(0.99V-1.01V),不论是否接FB电阻。而LDO输出为电源电压,接了FB电阻。虽然比完全没有输出要好一些,但是现在这输出也完全没法用,请教各位!!