Post Go back to editing

干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法

当今许多应用都要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。

 

然而,更高分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统对噪声的敏感度就会提高一倍。因此,对于ADC设计,设计人员必须考虑一个常常被遗忘的噪声源——系统电源。ADC属于敏感型器件,每个输入(即模拟、时钟和电源输入)均应平等对待,以便如数据手册所述,实现最佳性能。噪声来源众多,形式多样,噪声辐射会影响性能。

 

当今电子业界的时髦概念是新设计在降低成本的同时还要 “绿色环保”。具体到便携式应用,它要求降低功耗、简化热管理、最大化电源效率并延长电池使用时间。然而,大多数ADC的数据手册建议使用线性电源,因为其噪声低于开关电源。这在某些情况下可能确实如此,但新的技术发展证明,开关电源可以也用于通信和医疗应用(见参考文献部分的“How to Test Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in an   ADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。 

 

这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比  (PSRR)和电源调制比(PSMR)。

Parents
  • 电源测试

     

    图6所示为在系统板上测量ADC PSRR的设置。分别测量每  个电源,以便更好地了解当一个交流信号施加于待测电源  之上时,ADC的动态特性。开始时使用一个高容值电容,例如100 µF非极化电解质电容。电感使用1 mH,充当直流  电源的交流阻塞器,一般将它称为“偏置-T”,可以购买采用连接器式封装的产品。 

    使用示波器测量交流信号的幅度,将一个示波器探针放在电  源进入待测ADC的电源引脚上。为简化起见,将施加于电  源上的交流信号量定义为一个与转换器输入满量程相关的  值。例如,如果ADC的满量程为2V p-p,则使用200 mV p-p  或–20 dB。接下来让转换器的输入端接地(不施加模拟信号),  查找噪底/FFT频谱中处于测试频率的误差杂散,如图5所  示。若要计算PSRR,只需从FFT频谱上所示的误差杂散值中  减去–20 dB即可。例如,如果误差杂散出现在噪底的–80 dB  处,则PSRR为–80 dB – –20 dB,即–60 dB(PSRR = 误差杂散  (dB) – 示波器测量结果(dB))。–60 dB的值似乎并不大,但如  果换算成电压,它相当于1 mV/V(或10−60/20),这个数字对于  任何转换器数据手册中的PSRR规格而言都并不鲜见下一步是改变交流信号的频率和幅度,以便确定ADC在系  统板中的PSRR特性。数据手册中的大部分数值是典型值,  可能只针对最差工作条件或最差性能的电源。例如,相对  于其他电源,5 V模拟电源可能是最差的。应确保所有电源  的特性都有说明,如果说明得不全面,请咨询厂家。这  样,设计人员将能为每个电源设置适当的设计约束条件。 

    请记住,使用LC配置测试PSRR/PSMR时有一个缺点。当扫  描目标频段时,为使ADC电源引脚达到所需的输入电平,  波形发生器输出端所需的信号电平可能非常高。这是因为  LC配置会在某一频率(该频率取决于所选的值)形成陷波滤  波器。这会大大增加陷波滤波器处的接地电流,该电流可  能会进入模拟输入端。要解决这一问题,只需在测试频率  造成测量困难时换入新的LC值。这里还应注意,LC网络  在直流条件下也会发生损耗。记住要在ADC的电源引脚上测量直流电源,以便补偿该损耗。例如,5 V电源经过LC网  络后,系统板上可能只有4.8 V。要补偿该损耗,只需升高  电源电压即可。 

    PSMR的测量方式基本上与PSRR相同。不过在测量PSMR  时,需将一个模拟输入频率施加于测试设置,如图7所示。 

    另一个区别是仅在低频施加调制或误差信号,目的是查看  此信号与施加于转换器的模拟输入频率的混频效应。对于  这种测试,通常使用1 kHz至100 kHz频率。只要能在基频周  围看到误差信号即混频结果,则说明误差信号的幅度可以  保持相对恒定。但也不妨改变所施加的调制误差信号幅  度,以便进行检查,确保此值恒定。为了获得最终结果,  最高(最差)调制杂散相对于基频的幅度之差将决定PSMR规  格。图8所示为实测PSMR FFT频谱的示例。

Reply
  • 电源测试

     

    图6所示为在系统板上测量ADC PSRR的设置。分别测量每  个电源,以便更好地了解当一个交流信号施加于待测电源  之上时,ADC的动态特性。开始时使用一个高容值电容,例如100 µF非极化电解质电容。电感使用1 mH,充当直流  电源的交流阻塞器,一般将它称为“偏置-T”,可以购买采用连接器式封装的产品。 

    使用示波器测量交流信号的幅度,将一个示波器探针放在电  源进入待测ADC的电源引脚上。为简化起见,将施加于电  源上的交流信号量定义为一个与转换器输入满量程相关的  值。例如,如果ADC的满量程为2V p-p,则使用200 mV p-p  或–20 dB。接下来让转换器的输入端接地(不施加模拟信号),  查找噪底/FFT频谱中处于测试频率的误差杂散,如图5所  示。若要计算PSRR,只需从FFT频谱上所示的误差杂散值中  减去–20 dB即可。例如,如果误差杂散出现在噪底的–80 dB  处,则PSRR为–80 dB – –20 dB,即–60 dB(PSRR = 误差杂散  (dB) – 示波器测量结果(dB))。–60 dB的值似乎并不大,但如  果换算成电压,它相当于1 mV/V(或10−60/20),这个数字对于  任何转换器数据手册中的PSRR规格而言都并不鲜见下一步是改变交流信号的频率和幅度,以便确定ADC在系  统板中的PSRR特性。数据手册中的大部分数值是典型值,  可能只针对最差工作条件或最差性能的电源。例如,相对  于其他电源,5 V模拟电源可能是最差的。应确保所有电源  的特性都有说明,如果说明得不全面,请咨询厂家。这  样,设计人员将能为每个电源设置适当的设计约束条件。 

    请记住,使用LC配置测试PSRR/PSMR时有一个缺点。当扫  描目标频段时,为使ADC电源引脚达到所需的输入电平,  波形发生器输出端所需的信号电平可能非常高。这是因为  LC配置会在某一频率(该频率取决于所选的值)形成陷波滤  波器。这会大大增加陷波滤波器处的接地电流,该电流可  能会进入模拟输入端。要解决这一问题,只需在测试频率  造成测量困难时换入新的LC值。这里还应注意,LC网络  在直流条件下也会发生损耗。记住要在ADC的电源引脚上测量直流电源,以便补偿该损耗。例如,5 V电源经过LC网  络后,系统板上可能只有4.8 V。要补偿该损耗,只需升高  电源电压即可。 

    PSMR的测量方式基本上与PSRR相同。不过在测量PSMR  时,需将一个模拟输入频率施加于测试设置,如图7所示。 

    另一个区别是仅在低频施加调制或误差信号,目的是查看  此信号与施加于转换器的模拟输入频率的混频效应。对于  这种测试,通常使用1 kHz至100 kHz频率。只要能在基频周  围看到误差信号即混频结果,则说明误差信号的幅度可以  保持相对恒定。但也不妨改变所施加的调制误差信号幅  度,以便进行检查,确保此值恒定。为了获得最终结果,  最高(最差)调制杂散相对于基频的幅度之差将决定PSMR规  格。图8所示为实测PSMR FFT频谱的示例。

Children
No Data