Post Go back to editing

LDO用于数字负载、模拟负载以及射频负载需要关注哪些指标?

LDO因为独特的性能优势获得广泛的应用,但不同的应用对LDO的关键特性要求一般不一样,这里小编从专家观点文章中整理一些相关内容分享给大家供参考哦:

LDO用于数字负载:像ADP170和ADP1706这类数字线性稳压器设计用于支持系统的主要数字要求,通常是微处理器内核和系统输入/输出(I/O)电路。用于DSP和微控制器的LDO必须具有较高的效率,并能处理快速变化的大电流。更新的应用要求给数字LDO造成了巨大的压力,因为处理器内核为了节能而经常改变时钟频率。为了响应软件导致的负载变化而发生的时钟频率变化对LDO的负载调整功能提出了严格的要求。

数字负载的重要特征有线路调整率和负载调整率,以及瞬态下冲和过冲。在给低电压的微处理器内核供电时,精确的输出控制总是非常重要,没有足够的调整率将致使内核闭锁。数据手册中并不总是提供上述参数,瞬态响应图形也许表现出对瞬态信号不错的上升和下降响应速度。线路和负载调整率有两种方式表述:一种是输出电压随负载变化的偏离百分比,实际的V/I值,或者在规定负载电流条件下同时用两者表示。

为了节省功耗,数字LDO需要具有较低的Iq以延长电池寿命。便携系统有很长时间软件处于空闲状态,这段时间系统处于低功耗状态。在不活动时,系统将进入睡眠状态——要求LDO关闭,消耗电流不到1 μA。当LDO处于睡眠模式时,所有电路(包括带隙参考)都将被关闭。当系统回到活动模式时,要求快速启动 ——在此期间数字供电电压必须不产生过高的过冲。过高的过冲将导致系统闭锁,有时需要拔出电池或按下主复位按钮才能解决问题,并重启系统。

Parents
  • LDO用于模拟和射频负载: 像ADP121和ADP130具有的低噪声和高电源抑制(PSR)性能对模拟环境中使用的LDO来说非常重要,因为模拟器件比数字器件对噪声更敏感。模拟LDO需求的主要来自无线接口要求——不损伤接收器或发送器,并在音频系统中不产生爆破音或嗡嗡声。无线连接非常容易受噪声的影响,如果噪声干扰到信号,接收器的效果将大打折扣。在考虑模拟线性稳压器时,器件要能抑制来自上游电源和下游负载的噪声,而且自身不增加噪声,这一点很重要。

    模拟稳压器噪声的测量值用电压有效值(rms)和PSR表示,后者代表了抑制上游噪声的能力。增加额外的滤波器或旁路电容可以减小噪声,但增加了成本和体积。仔细和灵活的LDO内部设计也有助于噪声降低和电源噪声抑制。在选择LDO时,对涉及每个系统所需的总体性能的产品细节进行检查很重要。

Reply
  • LDO用于模拟和射频负载: 像ADP121和ADP130具有的低噪声和高电源抑制(PSR)性能对模拟环境中使用的LDO来说非常重要,因为模拟器件比数字器件对噪声更敏感。模拟LDO需求的主要来自无线接口要求——不损伤接收器或发送器,并在音频系统中不产生爆破音或嗡嗡声。无线连接非常容易受噪声的影响,如果噪声干扰到信号,接收器的效果将大打折扣。在考虑模拟线性稳压器时,器件要能抑制来自上游电源和下游负载的噪声,而且自身不增加噪声,这一点很重要。

    模拟稳压器噪声的测量值用电压有效值(rms)和PSR表示,后者代表了抑制上游噪声的能力。增加额外的滤波器或旁路电容可以减小噪声,但增加了成本和体积。仔细和灵活的LDO内部设计也有助于噪声降低和电源噪声抑制。在选择LDO时,对涉及每个系统所需的总体性能的产品细节进行检查很重要。

Children
No Data