Post Go back to editing

TEC 控制器(ADN883X)常见问题解答(内附PDF文档)

TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。可用于激光系统的温度控制、生物医学、检测及分析仪等领域。将激光驱动器与 TEC 控制器一同使用,便可实现二极管激光器的高性能与低成本。

ADI 目前主要有 ADN8831、ADN8833、ADN8834 、ADN8835 几款 TEC 控制器。欲了解这几款产品的详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/optical/fiber-optic-control/thermoelectric-cooler-controller.html

由于论坛上有关这几款产品的问题也不少,为此,咱们的工程师专门整理了 ADN883x 系列常见问题解答,附件是完整文档,需要的筒子自行下载哦~

附件的常见问题包括——

  • ADN8833 和 和 ADN8834 相较于 ADN8831 有哪些区别?
  • 在 ADN8831 中有 H 桥控制器,H 桥的一端工作在切换模式表是现为降压型稳压器,这是可以理解的,但是 H 桥的另一端工作在线性模式下,如何理解?
  • 采用的控温芯片为 ADN8831 ,当环境温度为 20 度左右时,设为置的温度为 15 度时,可以震荡起来,LED 可以亮起来;当环境温为度为 55 度时,无论怎么调整 P ,震荡不起来,温度达不到设定的温度值……
  • 能否将 ADN8831 使用在 12V 的应用中?
  • ADN8831 温控芯片是用来给激光器制冷用的,但在使用的时候,发现部分芯片输出的参考电压(pin 8 )不稳定, 变化幅度在0.04V 左右,导致芯片内置 PID 闭环不能锁定……
  • 如果 ADN8831 使用的是正温度系数的电阻,在第一级运放中正负输入需要反向接吗?或者在最后输出反向呢(接 也就是外接 TEC处,即 TEC+和 和 TEC- )?或者两者都可以?
  • 请问 ADN8831 的评估板最大温度控制范围是多少呢?假如参考温度是 25° ,是不是就可将温度控制在 25 度整,不会再有上下浮动呢?
attachment.pdf
Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.