Post Go back to editing

热门必看丨ADI Power的20个问答帖,你想知道的都在这儿

各位筒子们,又到了这个月的热门问答帖时间~

这次,为大家带来的是来自咱们中文论坛的ADI Power系列问答20则!这些问答都由ADI工程师精心解答,绝对干货满满~

好啦,话不多说,咱们开始吧

问题一、LTC4162-L42充电功能异常应该如何解决?

ez.analog.com/.../ltc4162-l42

问题二、LTC3891IFE调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?

ez.analog.com/.../ltc3891ife-5v

问题三、LTC3026的SW管脚应该悬空还是接地?

ez.analog.com/.../ltc3026-sw

问题四、关于LTpower CAD的使用参数答疑

ez.analog.com/.../ltpower-cad

问题五、求一款太阳能MPPT给单节锂电池进行5A充电的IC

ez.analog.com/.../mppt-5a-ic-ups-ic-3-5v

问题六、LTC3810控制器输出电压异常,原因是?

ez.analog.com/.../ltc3810

问题七、LTC3779芯片工作异常,MOS管和芯片发烫,芯片烧毁,BG1和BG2脚短路,原因是?

ez.analog.com/.../ltc3779

问题八、LTM4600快速重新加电后无法启动,该如何解决?

ez.analog.com/.../ltm4600

问题九、LTC7801输入端发热严重,应该如何解决?

ez.analog.com/.../ltc7801

问题十、最大的上电瞬态电流不超过0.65A,使用ltm4644应该如何设计?

ez.analog.com/.../ltm4644

问题十一、adp5052通道2输出1. 0V时,SW2开关频率折频,原因是?

ez.analog.com/.../adp5052-2-1-0v-sw2

问题十二、LTC3350的单个超级电容处能否等效替换为多电容串联?

ez.analog.com/.../ltc3350

问题十三、LTC3108仿真疑问与如何提升效率?

ez.analog.com/.../ltc3108

问题十四、LTM4686 PMBUS寄存器是否有转换公式?

ez.analog.com/.../ltm4686-pmbus

问题十五、LTC2945出现INTVCC引脚对地击穿的现象,或者SDAO对地阻抗变低,导致I2C总线SDA持续拉低,整条总线都不能用的现象,原因是?

ez.analog.com/.../ltc2945

问题十六、如何理解 LDO datasheet中的dropout voltage?

ez.analog.com/.../how-to-understand-dropout-voltage-in-ldo-datasheet

问题十七、求一款单通道双向逻辑控制的负载开关

ez.analog.com/.../thread

问题十八、外置MOS的电源芯片LTC3829,其电流输出能力怎么决定的?

ez.analog.com/.../ltc3829

问题十九、LTC4008 空载/轻载条件下的不同工作模式

ez.analog.com/.../ltc4008

问题二十、LTC4162-L(DC2038A) QuikEval测试环境构建问题

ez.analog.com/.../ltc4162-l-dc2038a-quikeval

希望这些问答帖能够帮到各位筒子解决系统设计上的困难

另外,斑竹也希望各位筒子能够积极参与到咱们论坛来,提出问题或者解答问题,让ADI中文技术论坛能够更好的服务于每一位工程师~

最后,斑竹提一嘴:活跃在咱们论坛的各位筒子们肯定少不了来自斑竹的“奖励”哦~Kissing heart