我用LT4363设计了最简单的保护电路,输入电压65V,但是输出电压无法达到65V,最高的时候只能调节到30多V,不知道什么原因?我的电路描述如下:
1. Vcc管脚直接连接到Vin,也就是输入65V;
2. OV短路到GND;
3. UV直接连接到Vin;
4. /SHDN开路;
5. FB连接到GND;
6. TMR接0.047uF;
7. MOS管是FDP3632,栅极与LT4363的GATE之间10欧姆电阻;
8. 负载为开路。
按照这些参数时,输出电压约2.5V,如果FB端连接5k到GND,输出电压约30多V。不知道为什么会有这个现象?从Datasheet说明来看,如果不是用输出电压钳位功能,那么FB是直接接地。为什么我的电路这个情况下输出只有2.5V左右?
如果FB端接5k到GND时,FB的电压有30多V,这个正常吗?
希望能帮忙分析下此问题,谢谢。