MAX1771EPA+: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • MAX1771 BOOST转换器是否提供输出短路保护?

    对于MAX1771,是非同步整流BOOST转换器,输入与输出之间通过电感和二极管连接,中间没有“真关断”电路。所以当输出发生短路时,MAX1771的输入电源也将发生过载,无法提供保护。如果需要短路保护功能,则需要外部增加限流保护。当然,也可以使用同步整流的BOOST转换器, 如MAX17250/17251支持短路保护。
  • 如何改善开关电源的EMI性能

    开关电源的 EMI 性能包含传导发射和辐射发射两部分。 传导发射主要通过输出导线向外传播的,可以使用低通滤波器来降低传导发射,例如在开关电源的输入加上 Π 型滤波器。 辐射发射是通过空间电磁场向外传播的,抑制辐射发射的主要方法是通过较好的 PCB 布板,比如使用多层板,法拉第笼对高频干扰信号进行屏蔽。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.