Article 可以用普通的同步整流BUCK控制器来设计类似于MAX17681的Iso-BUCK电路吗?

答案是否定的,原因如下:

1. 因为buck控制器在设计时是按输出为电感设计的,而不是按变压器设计的,电感的寄生参数很小,电感没有漏感,寄生电容相对于变压器也小很多,由于寄生参数很小,buck电路中MOSFET的漏极产生振荡很小,所以不需要内部消隐时间,而如果我们用BUCK设计成Iso-Buck,这会导致电源的不稳定,这是因为iso-buck需要适当的内部消隐时间,而内部消隐时间又需要由漏感和寄生电容引起的电流振荡。

2. 大部分标准的BUCK有一个预偏置软启动特性,buck在启动时输出电容的放电可能会导致启动振荡,而预偏置软启动可以防止启动时输出电容放电,预偏置软启动通过直接提升电感电流,而不是反馈参考电压,输出电感始终为输出电容供电,直到输出电压达到稳定值,因此软启动期间不会出现负的电感电流。但是iso-buck需要这个负的电感电流,因为iso-buck需要负电流来传递能量。因此不能使用buck设计出稳定的iso-buck。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.