MAX17681AATB+T: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • 可以用普通的同步整流BUCK控制器来设计类似于MAX17681的Iso-BUCK电路吗?

    答案是否定的,原因如下: 1. 因为buck控制器在设计时是按输出为电感设计的,而不是按变压器设计的,电感的寄生参数很小,电感没有漏感,寄生电容相对于变压器也小很多,由于寄生参数很小,buck电路中MOSFET的漏极产生振荡很小,所以不需要内部消隐时间,而如果我们用BUCK设计成Iso-Buck,这会导致电源的不稳定,这是因为iso-buck需要适当的内部消隐时间,而内部消隐时间又需要由漏感和寄生电容引起的电流振荡…
  • 如何改善MAX17681负载调整率?

    为了改善MAX17681输出电压的负载调整率,可以考虑在输出端增加一个稳压管(下图中的Z1、R4)

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.