English
EngineerZone
Power 中文专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
Power 中文专区
文档
MAX17599ATE+: FAQ
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX1x
MAX17599ATE+: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX17599频率抖动范围是多少?如果超出这个范围会有什么风险吗?
MAX17599的频率抖动范围是±10%。不建议在使用时超过这个范围,超过这个范围可能会增加输出电压纹波,降低效率等问题。
参考设计MAXREFDES48#测试结果
参考设计MAXREFDES48#的文档中的测试项目较少,经过重新测试,MAXREFDES48#的测试结果如下: 1. 电压调整率:0.08%;测试方法为满载条件下改变输入电压 2. 负载调整率:0.067%;测试方法为在24V输入电压下改变负载大小 3. 纹波及噪声峰峰值:32.8mV;示波器使用20MHz带宽 4. 负载瞬态态响应最大值和最小值:+0.9V,-0.8V; 5. 效率…
在测试17599电源芯片设计的5V@6A隔离电源时,发现模块在上电期间,输出电压的上升沿只有200-300us,如此短的上升时间,导致负载可能进入锁死,希望贵公司可以提供改善方案,让其可以在不同负载下输出电压的上升沿时间可以延长到1ms以上?
如下图所示,在反馈回种中,光耦第3脚对地电阻R17的阻值会影响输出电压上升时间,这个电阻的阻值越大,则输出电压上升时间越长。将这个电阻更换为470欧姆后,输出电压上升时间变为3ms左右。
如何减小MAX17599的软关断时间?
通过以下途径可以减小软关断时间,且不会影响COMP嵌位: 1. 增加额外的RCD软启动电路,以控制软启动时间: 2. 减小软启动电容,进而减小软关断时间。
如何将MAXREFDES48#的输出更改为24V/2A?
可以将参考设计MAXREFDES48#做以下更改从而得到24V/2A的输出 1. 变压器 T1: 使用汉仁的HR102302 2. 电感L1: 使用Coilcraft的 SER1390-473ML 3. C12更改为 22nF, 比如 GRM31BR72D223KW01# 4. C1使用3个10uF 5. C17,C19,C20,C23使用10uF, 比如 GRM32EB31H106KA12# 6…
如何选择MAX17599的VDRV和CS引脚之间用于设置限流保护的电阻?
MAX17599的VDRV和CS引脚之间电阻的作用是在CS引脚上增加一个偏置电压,因此可以降低检流电阻上的电压,这样做的目的是为了降低检流电阻上的功耗,提升效率。下图为MAX17599的部分原理图, 图中R17和C11通常要使用220Ω的电阻和1000pf的电容。 检流电阻R18两端的电压范围是290mv至150mV,R16和R18的计算方法如下, 其中,R17=220Ω,…
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.