MAX17250ANC+: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • MAX17250升压转换器是如何实现真关断的?

    以下为 MAX17250 的功能框图, MAX17250 内部除了高边和低边 FET 外,还有一个 负载开关, 用于连接升压输出和负载。当 EN 为低电平时, MAX17250 会关断 负载开关, 从而实现真关断功能。
  • MAX17250的功能图中“负载开关(LOAD SWITCH)“的作用是什么?

    图中的负载开关(LOAD SWITCH)的作用是实现真关断功能。当/EN为低电平时,如果没有负载开关,则输入电压会通过HIGH-SIDE FET的体二极管进入到输出,而MAX17250增加了负载开关,/EN为低电平时完全阻断输入与输出,从而实现真关断。
  • MAX17250的功能框图中,RZ与CZ的作用是什么?CZ如何取值?

    RZ的典型值为1kohm,RZ与CZ的作用是增大相位裕度,提高输出稳定性。CZ取值在4.7nF与10nF之间。当输出电压高于12V时,CZ取4.7nF;当输出电压低于10V时,CZ取10nF。
  • MAX17250的输出电流能否达到3.5A?

    MAX17250数据手册给出的3.5A是输入电流的峰值限流。其升压输出无法达到3.5A甚至更高的电流。MAX17250能够提供的最大输出电流与输出电压、输入电压有关,请参考下面的曲线图: 也可以利用在线仿真工具EE-Sim针对具体的设计要求获得特定条件下的最大电流。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.