English
EngineerZone
Power 中文专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
Power 中文专区
文档
General
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
General
Created
2 months ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
[ADI微博问答精选]求推荐电源输出的芯片
[ADI微博问答精选]求推荐电源输出的芯片 by ADIForum ADI 微博网友 @Icey_P 问 :我需要一个服电源输出的芯片,请问有什么推荐呢? 要求,输入电压 9V ,输出电压 -7.5V (最好可调,并且调节方便),输出电流,大于 100mA ,小于 1.5A ,纹波最好较小,但是没有严格要求。封装不要是 BGA 的,因为没办法测试。 TI 的 PTN78000A 模块稍贵 …
ADVFC32_输入范围
将ADVFC32配置为正输入电压V/F转换(数据手册图1)时,VIN的范围是什么?我认为不能超过15V,是这样吗?
AVDD和DVDD范围
AD73360的AVDD和DVDD是否可以使用不同的电源电压,例如AVDD=5V、DVDD=3.3V?数据手册中没有明确说明。
REF193_REF193ES模型
非常荣幸能与您联系。有一位客户想知道是否存在器件REF193ES及其数据手册。我在网站上找不到。请帮帮我。
专家支招——教你如何选择合适的稳压器
专家支招——教你如何选择合适稳压器 by ADI_Amy 稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。 例如,如果锂电池电压从4.2 V(全充电)下降到2.7 V(几乎全放电),而LDO可在负载端保持2.5 V恒定电压。便携式应用的日益增加使得设计工程师考虑使用LDO保持所需的系统电压…
亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~ by ADIForum 还在为芯片或评估板的购买渠道纠结?即日起,在线官网直接订购ADI产品,方便快捷有保障!即刻点 击—— 在线购买ADI产品及评估板 无论您是购买少量产品的工程师,还是需要订购大批产品以满足生产需求的采购人员,都可以在ADI中文官方网站在线购买,并且ADI还提供评估板的订购。我们从全球仓库为您快速配送,实现您从设计到生产过程的各种产品订单需求…
低频时ADL5350的阻抗匹配
如果RF/IF、LO的频率是5MHz~40MHz,那么如何匹配ADL5350?我在ADL5350的数据手册中没有找到任何阻抗参数。
如何测试数字电位计
我发现有很多客户询问如何测试数字电位计的电阻范围。有些人使用带电源或不带电源的万用表进行测试,有些人则使用以下电路等。 能否请您给出一种推荐方法来测量A端与B端间的电阻范围,作为测试所有数字电位计产品的一般方法?参考图1。 Attachments: HowtotestDigiPOT.docx
学习开关电源不得不了解的几种电路
学习开关电源不得不了解的几种电路 by MM2013 如题,电路详情见附件! attachment.pdf
干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法 by ADI_Amy 当今许多应用都要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。 然而,更高分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统对噪声的敏感度就会提高一倍。因此,对于ADC设计,设计人员必须考虑一个常常被遗忘的噪声源——系统电源。ADC属于敏感型器件…
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.