Category: Software
Product Number: AD9547
我在使用AD9547时,利用 5MHz 的SPI与AD9547交互,发现寄存器0x300-0x305无法写入,但0x103-0x105能正确读写。这可能是什么问题导致的?
读取0x0105
读取0x0300
相关寄存器配置
我在使用AD9547时,利用 5MHz 的SPI与AD9547交互,发现寄存器0x300-0x305无法写入,但0x103-0x105能正确读写。这可能是什么问题导致的?
读取0x0105
读取0x0300
相关寄存器配置
我在使用了你们的开发程序配置了寄存器,观察到前级信号都正确输出了,但OUT0/1没有输出,我尝试将CLKIN信号的输出从DOUT更换为125M晶振,然后发现OUT端口有125M输出,这是为什么?
我在使用了你们的开发程序配置了寄存器,观察到前级信号都正确输出了,但OUT0/1没有输出,我尝试将CLKIN信号的输出从DOUT更换为125M晶振,然后发现OUT端口有125M输出,这是为什么?
这是我使用的板子上的相关设计