Post Go back to editing

关于AD9528参考时钟选择的问题

hi 你好

我已经完成了AD9528的初始化 ,将 0300寄存器写02后 ,Channel Output 0也有了100M时钟的输出。

不过我最终的目的是 使用REFA 或者 REFB作为参考时钟  。遇到以下问题 ,

我的REFA和REFB都存在10M时钟时,当我将 0108寄存器的值改成10选择refb  , Channel Output 0 就没有了输出。

我的REFA存在10M时钟,refb不存在时钟,当我将0107寄存器写20 禁止auto holdover模式 , 0108寄存器维持01不变时候 , Channel Output 0 仍然是100M输出

1. 如果只有一个单端作为参考,是否只能是refa 不能是refb 。

2. 我的refa是一直存在 ,不过我想以refb作为参考 ,当refb 不存在时候,就没有输出 ,我改如何操作 那些寄存器按照怎么样的顺序写入。

我尝试0107禁止auto holdover ,010A寄存器写04 sel拉高选择refb ,均没有理想效果。

Parents Reply Children
No Data