您好:
我的需求是这样的,我用ADN8835做TEC驱动,需要四个。在手册看到:
外部时钟同步,然后两个时钟驱动器相位相差180°,可以错开峰值电流,减小输入电流纹波。
因为我之前没有这样用过,所以想让ADI专家帮忙推荐一个时钟芯片,和那个反相缓冲芯片。
非常感谢!
您好:
我的需求是这样的,我用ADN8835做TEC驱动,需要四个。在手册看到:
外部时钟同步,然后两个时钟驱动器相位相差180°,可以错开峰值电流,减小输入电流纹波。
因为我之前没有这样用过,所以想让ADI专家帮忙推荐一个时钟芯片,和那个反相缓冲芯片。
非常感谢!
抱歉,不是很了解TEC应用,请将问题提交至:技术支持.Support Portal(analog.com),会由负责此类应用的工程师为您解答。
adi目前已经没生产单独的逻辑门电路芯片了,所以反相器要么自己用两个mosfet或者三极管搭,要么可以购买别家的集成ic。时钟同步的话,这里不需要高速的时钟,所以对驱动的时钟信号要求很低的,可以用通用的定时器芯片即可。你看的这个文档确实是提供了一种思路,但我看了您的描述下来,可能对你的设计来说不是必要的,且会增加设计难度,且实际效果在您的应用中表现如何是未知的。您是已经实际调试进去并遇到了纹波电流过大的问题了吗?如果没实际遇到问题,我建议您先直接用adn8835调试起来,这颗料的纹波问题,也没特别夸张,一般我接触到的客户都没反馈过电流纹波此类问题,当然,如果对您电路确实影响甚大,我们后续可以讨论。
1、我们应用里用了八个TEC并联,它们同时驱动TEC,担心输入纹波过大啥的。所以我想把这个功能用起来,可以错开峰值电流,减小输入纹波电压。类似两相电源,四项电源。
也想试试这种功能。
2、那我用MCU驱动把,把这个功能预留出来,到时实测下。
非常感谢您的解答。