Category: Software
Product Number: AD9954
AD9954手册中只写到了线性扫频,请问是否可以利用AD9954实现对数扫频,如果可以,该怎么做,如果不可行的话,可以采用哪种器件去替代?
AD9954手册中只写到了线性扫频,请问是否可以利用AD9954实现对数扫频,如果可以,该怎么做,如果不可行的话,可以采用哪种器件去替代?
抱歉,我对对数扫频的理解有所欠缺,但我认为应该可以通过 RAM modulation 来实现,可能需要您仔细研读数据手册来进一步验证。AD9910、AD9954 和 AD9957 均具有 RAM modulation 功能。
抱歉,我对对数扫频的理解有所欠缺,但我认为应该可以通过 RAM modulation 来实现,可能需要您仔细研读数据手册来进一步验证。AD9910、AD9954 和 AD9957 均具有 RAM modulation 功能。