Post Go back to editing

ADF4371相噪问题

ADF4371后面再加分频器HMC862A,在HMC862A配置为一分频时,输出的相噪会比ADF4371本身输出的相噪好吗?

分频器的输出相噪与其输入信号相噪有多大关系?

Parents
  • 并不绝对,二者级联后的总输出相位噪声取决于:输入参考噪声+4371噪声+附件相位噪声,附加相位噪声是指由HMC862A引起的相位噪声。因此优化三者中任一相噪均可以有效改善总输出相噪。一般来说,理想分频器将信号频率N分频,会让相噪降低20*log(N)dB,但注意这是相位噪声计算方式,而不是实际相噪的改善。对HMC862A来说,输出相噪 = 输入信号 + 附加相位噪声,所需的一些计算公式可参考:AN161

Reply
  • 并不绝对,二者级联后的总输出相位噪声取决于:输入参考噪声+4371噪声+附件相位噪声,附加相位噪声是指由HMC862A引起的相位噪声。因此优化三者中任一相噪均可以有效改善总输出相噪。一般来说,理想分频器将信号频率N分频,会让相噪降低20*log(N)dB,但注意这是相位噪声计算方式,而不是实际相噪的改善。对HMC862A来说,输出相噪 = 输入信号 + 附加相位噪声,所需的一些计算公式可参考:AN161

Children
No Data