Post Go back to editing

AD9545 锁定1PPS参考异常问题

你好,

       当前应用场景是AD9545的REFAA输入1PPS信号,PLL0及PLL1的输出均跟踪1pps信号,OCXO晶振接至M0 pin脚进行时钟补偿。

      当前遇到的问题是,时钟PLL0及PLL1的锁定状态不稳定,PLL0锁定不稳定的时候,读取0x3100寄存器的状态,值为0x2a,表示DPLL0的频率没有锁定,读取0x3006的REFAA的状态,为0x10,表示REFAA为有效。PLL1锁定不稳定的时候,读取0x3200寄存器的状态,值为0x2c,表示DPLL1的相位没有锁定,读取0x3006的REFAA的状态,为0x10,表示REFAA为有效。麻烦专家帮忙看下哪里可能存在问题,附件是当前的配置文件,谢谢支持!AD9545_0609.zip