HMC702LP6CE的使用

在使用HMC702LP6CE的过程中遇到了如下几个问题想咨询一下各位专家:

1.当芯片正常锁定10GHz信号时,设置gpo_sel=1,欲观测GPO口输出,但是GPO1、GPO2、GPO3无输出,且该问题在锁定其他频率时均存在;

2.在锁定300MHz信号时,理论上在f_VCO>300MHz时,CP输出低电平;f_VCO<300MHz时,CP输出高电平。但是设定VCO频率小于300MHz时,会有若干个频率范围内,CP输出低电平,例如在f_VCO≤48MHz时、51MHz≤f_VCO≤52MHz时,理论上为高电平,但实际是低电平,该问题在锁定128~300MHz信号时,均存在;

3.按照手册,理论上最低可锁定12.8MHz,但目前我能锁定的频率仅为128MHzDOCX

以上问题的细节已在附件中进行描述,谢谢各位的帮助。