你好
我使用的是AD9649芯片。现在我有2路时钟,一路40m,还有1路10M备用。当40m采样时钟不稳定时,用10m的时钟进行倍频到40m再采样。
都在推HMC7044我想问有没有1路或者2路,并且能够满足我的要求的芯片。
这是40m进9269的原理图
谢谢
你好
我使用的是AD9649芯片。现在我有2路时钟,一路40m,还有1路10M备用。当40m采样时钟不稳定时,用10m的时钟进行倍频到40m再采样。
都在推HMC7044我想问有没有1路或者2路,并且能够满足我的要求的芯片。
这是40m进9269的原理图
谢谢
您好,感谢对ADI产品的关注。
您可以看一下AD9550,是较新的双通道时钟产品。
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9550.pdf
您好,这个AD9550可以10M输出40m么?我是一个基准10m输入,有参考原理图么?
您说的频率都是兆赫兹还是毫赫兹呢?
兆赫兹,我后面的芯片是9269,本来有一路是40M直接进去作为采样时钟的,留了一路10mhz的时钟作为备用基准时钟,所以需要用9550把10Mhz倍频到40MHZ
可以帮帮忙么?回复一下
参考数据手册的图23框图以及图下面的描述和寄存器设置,配置您需要的参数即可。
谢谢您的解答,现在我自研的板卡上已经可以通过SPI读取到IID 01寄存器 0X75。现在我还没有模拟源,想测试一下芯片是否正常,想配置出一个测试模式 。配置0X0D 值为0X01,但是发现SPI写完之后再去读还是0X00,没配进去,是不是有什么 遗漏要检查的地方。下面是FPGA发送的写波形
您这个看起来是在配置AD9269。读到器件ID寄存器是对的,但是写入后读出的不对,可以再看一下写时序是否正确。您可以参考这个文档进一步检查:https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-877.pdf
您这个看起来是在配置AD9269。读到器件ID寄存器是对的,但是写入后读出的不对,可以再看一下写时序是否正确。您可以参考这个文档进一步检查:https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-877.pdf