Post Go back to editing

寻求一款10M倍频到40M的芯片,配套AD9649

你好

我使用的是AD9649芯片。现在我有2路时钟,一路40m,还有1路10M备用。当40m采样时钟不稳定时,用10m的时钟进行倍频到40m再采样。

都在推HMC7044我想问有没有1路或者2路,并且能够满足我的要求的芯片。

 这是40m进9269的原理图

谢谢

Parents Reply
  • 谢谢您的解答,现在我自研的板卡上已经可以通过SPI读取到IID 01寄存器 0X75。现在我还没有模拟源,想测试一下芯片是否正常,想配置出一个测试模式 。配置0X0D 值为0X01,但是发现SPI写完之后再去读还是0X00,没配进去,是不是有什么 遗漏要检查的地方。下面是FPGA发送的写波形

Children