无源混频器的nIF+mLO的杂散组合抑制度是怎么样的,我看手册给的都是mRF-nLO,是有啥换算关系吗?
无源混频器的nIF+mLO的杂散组合抑制度是怎么样的,我看手册给的都是mRF-nLO,是有啥换算关系吗?
您好,感谢对ADI产品的关注。
有的手册是以M*N的表格给出的,理论上,M+N和M-N的杂散幅度是对称的。您也可以提供一下您使用的具体型号,帮您再看看。
LTC5553,我想用里面的上变频模式,就是mLO±nIF,我看手册给的是mRF+nLO,这两个之间是有啥关系吗?
问题2就是mLO+nIF与mLO-nIF抑制度是一样的吗?
手册的表4a和4b给出了不同的输出口看到的杂散。您需要用上变频,参考表4b.
表4b应该是M*fIF+N*fLO,在RF输出口看到的杂散结果。理论上,在输出的频率范围内,N*fLO-M*fIF的杂散水平也是类似的,但是RF口的输出频率范围在3G到20G,因此也会限制超出该频率的杂散水平。另外同样的滤波器带宽,低频时更容易实现。
手册只是某一既定频点的测试结果,供参考。
想再问下,像HMC220B这种,手册给出的是mRF±nLO,如果我还是需要mLO±nIF的上变频,该怎么知道组合杂散是多少?,谢谢!
大部分手册给的都是mRF±nLO,怎么查看mLO±nIF的杂散抑制,比如型号HMC220B。
大部分手册给的都是mRF±nLO,怎么查看mLO±nIF的杂散抑制,比如型号HMC220B。