求助,adf4360-8芯片无法锁定,输出波形在110M附近跳动,MUXOUT口设置VDD可正常输出VDD,设置锁定检测时为低电平,设置为N DIVIDER OUTPUT或R DIVIDER OUTPUT时为下图。
电路参考芯片开发板设计,VDD及REFin都正常,程序没有问题可以使开发板产生期望频率,之前以为是滤波电路的问题,后来把直接把开发板的滤波电路接上也是同样问题,重新换了芯片电路板也一样,基本所以地方都排查过了也没找问题出在哪。
您好,感谢对ADI产品的关注。
方便的话把您的原理图以及寄存器配置都发一下,以便于进一步分析。也可以把问题发送到china.support@analog.com.