关于ADF4372的SPI通信

你好,

      我针对ADF4372设计了一块测试板,  现在在测试上遇到一切问题,请求技术支持。具体问题如下:、

1.SPI无法正常工作,在初始化后无法通过SDO读出寄存器数据。且将0x1E寄存器写为0x4C,电源功耗几乎没有发生变化。

2.VCO供电未打开时,AVDD(3.3v)端口吃电流为70ma  打开后变为110ma,但是与手册标称的190ma有较大出入。

    原理图设计是参考的评估版datasheet中的原理图。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Oct 20, 2020 9:42 AM 9 days ago

    您好,感谢对ADI产品的关注。

    请问您的供电使用的是什么芯片?如果方便,还请附一下您的原理图。

    如果硬件管脚都检查过,包括参考输入以及环路滤波器等,那么可以通过SPI配置MUXOUT引脚的输出,看一下是否能输出高低电平,来判断SPI是否正确配置。