锁相环芯片选型及相关问题

目标:以1040MHz的差分时钟经25米长的电缆传输到至少两块线路板上,倍频为200MHz的时钟;要求此两板上的200MHz时钟保持同步,或者说在每次上电的情况下保持恒定的相位关系。

锁相环应用中的疑问:

1、传输线为25米,产生的附加抖动易引起锁相环失锁吗?锁相环对输入信号的抖动范围有要求吗?为保证输出的200MHz时钟稳定,锁相环对输入的时钟信号有什么具体的要求?

2、在锁定的状态下,若出现输入信号的过大抖动或频率变化或短暂信号无输出后重新恢复,锁相环能自动重新捕获重新进入锁定状态吗?

3、是否可通过锁定状态的输出管脚来判定是否处于锁定状态?在失锁的状态下是否可通过全局复位来让其重新进行捕获?

4常见的倍频锁相环结构,设输出时钟clk_out的频率为输入时钟clk_inn倍;输出时钟clk_out的分频信号clk_f与输入时钟clk_in的相位差是恒定的,但能保证输出时钟clk_out和它的分频信号clk_f的相位在每次上电时都是恒定的吗?以5分频为例,clk_f可在5个不同计数值的位置输出,同时可在clk_in的上升或下降沿输出,也就是说clk_fclk_out的可能相位关系存在10钟状态,在每次上电时都能保证是恒定的其中一种状态吗?是否可以把倍频锁相环中的分频器取消而直接实现反馈功能,这样能保证倍频输出时钟clk_out和输入时钟clk_in的相对相位也是恒定的?

Parents Reply Children
No Data