大家好,现在用HMC704做锁相环输出信号,信号在1GHz以下,HMC704可以支持DC-8GHz信号,但手册中FOM低频值没有给出1GHz以下的Floor FOM和Flicker FOM
请问ADI官方有相关的数据么?
下图为HMC704手册中的数据:
大家好,现在用HMC704做锁相环输出信号,信号在1GHz以下,HMC704可以支持DC-8GHz信号,但手册中FOM低频值没有给出1GHz以下的Floor FOM和Flicker FOM
请问ADI官方有相关的数据么?
下图为HMC704手册中的数据:
您好,感谢对ADI产品的关注。
HMC704手册中参数表部分给出了flicker 噪声的典型值,flicker噪声和CP 电流,CP电压、参考的功率以及压摆率、模式等都有关系。可以根据手册中的公式计算出相应VCO频率以及offset下的flicker噪声的典型值。
谢谢解答。
但我需要的是1GHz以下PLL的 Floor和PLL Flickr。
数据手册中的公式在计算PLL的 Floor和PLL Flickr时候,Fp0_dB和Fp1_dB是从Figure 3和Figure 4中(提问中的图)得到的,Figure 3和Figure 4中也没有1GHz以下数据,我这样理解是否正确?
是的,手册没有明确给出1GHz以下的Flicker FOM.但是就像之前提到的,即使在同一频点,CP current以及CP voltage都会很大程度影响这个指标。