Post Go back to editing

ADF5355失锁的问题

小弟在调试ADF5355芯片时应用场景如下:

参考时钟输入为差分156.25Mhz,倍频与预分频使能,且预分频倍数为4。

鉴相器频率为39.0625Mhz。

整数倍频,整数值为129,小数1为0,小数2为0,余数2为2.

输出分频数为32

ICP电流为0.9mA。

输出时钟A为差分输出,频率为157.470703Mhz。

相关配置如下图:

现在遇到一个棘手的问题:同样的两块板子在配置完内部寄存器之后出现完全不同的结果:

第一块板子,配置完成后一切正常,DLD锁定信号为高;

第二块板子,配置完成后一直无法锁定,DLD信号始终为低;但是我将输入参考时钟降为125Mhz则可以锁定成功,但输入参考时钟超过150Mhz则始终无法成功锁定。

两块板子的供电情况完全相同,电源纹波也差不多,但是第二块板子就是无法正常工作。

请问各位高手,有没有遇到过相似的情况,这种问题应该从哪方面去分析呢?是时钟输入抖动导致的呢,还是电源纹波问题呢,还是外部的环路滤波器不匹配所致呢?

望各位高手不吝赐教!多谢!

Parents Reply Children