Post Go back to editing

关于ADF4350 SPI配置的问题

我在使用AD9739A评估板时遇到了一些问题。

我尝试着自己写SPI 的Verilog驱动代码来驱动评估板上的两个器件ADF4350和AD9739A。我确定我的代码是没有问题的,因为与AD9739A的SPI交互是没有问题的,但在与ADF4350通信时却出现了问题。在我配置完6个寄存器之后,评估板上的相位锁定指示灯并没有亮。在我尝试很多次之后,偶尔配置完之后是亮的。即使在我把R5寄存器的值设置成LD引脚输出高电平,也经常有时灯亮,有时没有反应的情况。下图是我用vivado中ILA抓取的一次SPI通信时序,我对比了手册上的时序, 并没有发现什么问题,还想请教一下各位工程师,谢谢!

其中ILA的时钟是200MHz