你好!我设计中选择的vco要达到预期的频率需要的vtune电压为0.2v(三温),想咨询,hmc704能达到这个cp电压嘛,这种如何设计合适,vco不能变了!谢谢各位大神
你好!我设计中选择的vco要达到预期的频率需要的vtune电压为0.2v(三温),想咨询,hmc704能达到这个cp电压嘛,这种如何设计合适,vco不能变了!谢谢各位大神
您好,非常感谢您对ADI产品的关注。
HMC704去控制外部VCO是需要加环路滤波器的,您可以通过ADIsimPLL去设计环路滤波器。您也可以将您要输出的频率以及VCO的型号告诉我们,帮您考虑一下。
一般来讲,电压不超过PLL的VP供电的VTUNE电压,无源滤波器就可以实现。
ADIsimPLL的下载链接见下:
不能,vtune不能低于0.7,最好≥1(无源环路),使用有源应该可以