Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
中文资源库
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
中文资源库
  • 中文社区
中文资源库
文档 利用视觉ADAS系统解决行车安全
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 3月19日石家庄现场研讨会火热报名中~~~
  • 50个典型经典应用电路实例分析(免费下载)
  • ADI 产品介绍及其在工业控制及新能源领域的应用
  • ADI 在工业、医疗领域的应用与技术研讨会(苏州,8月20日)
  • ADI 技术论坛——技术学习、分享交流、设计参考、问题求助的好平台
  • ADI 新能源技术应用解决方案研讨会
  • ADI专家面对面(南昌站)开始报名
  • ADI专家面对面(泉州站)
  • ADI中文技术论坛常见问题及发帖小窍门
  • ADI在工业和通信领域的产品与解决方案研讨会
  • ADI在线设计峰会2013
  • ADI年度贺岁片——指纹机拆机
  • ADI微信开通,不一样的渠道,不一样的精彩
  • ADI技术论坛——技术学习、分享交流、设计参考、问题求助的好平台
  • ADI模拟技术训练营-西安站讲义(超详尽版,不能不看)
  • ADI荣膺2013年度电子产品世界编辑推荐奖双料大奖
  • ADI设计峰会2013
  • ADI车载信息娱乐主机解决方案
  • ADI马达控制与工业领域应用专题研讨会(北京/深圳)
  • ADI高性能模拟和数字产品技术应用研讨会
  • [征文] 我与ADI的那场“邂逅”
  • [征文]STM32驱动ADXL345加速度成功
  • 【分享】如何提高功率因数的方法
  • 【图说新闻】ADI:在技术创新中强调市场思维
  • 【论坛精华帖分享】Kicad原创视频教程
  • 一个硬件高手的设计经验分享
  • 一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计
  • 上电复位电路的使用策略,你清楚吗?
  • 世上最伟大的十个公式(转)
  • 世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • 亲,我们搬家啦~~
  • 从名称认识电容在电路中的作用
  • 你属于哪种加班类型?
  • 信号链基础知识之几个关键的基本概念(zt)
  • 做一个受领导待见的员工(ZT)
  • 做硬件工程师的感触
  • 几种传感应用及信号放大方案分析
  • 利用视觉ADAS系统解决行车安全
  • 单片机硬件设计的经验总结
  • 可穿戴医疗设计,刚需你可知?
  • 基于LabVIEW 的Modbus 串口通讯协议的实现
  • 基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术
  • 大家说说,为嘛咱们更关注参考设计而不是datasheet?
  • 如何开始ADI DSP的学习(转)
  • 小巧、低功耗的运动监测解决方案——ADI EVAL-ADXL362Z-DB开发板评测
  • 工程师的日常生活——ADI应用工程师IanB专访
  • 平安和吴莫愁的好声音的傅立叶分析
  • 微信焦点(第10期):断电还是关断?这真是个问题!
  • 怎样去开发产品设计电路?——电子产品开发及电路设计的流程
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 新手必读:官网登陆论坛入口说明
  • 无源元件并非真的“无源”,也有他温柔的一面
  • 最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年4月)
  • 最新中文资料更新20150717
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI  DSP,就有机会获得Haers/哈尔斯手持双层保温瓶!
  • 模拟前端ADAS1000常见问答汇总
  • 模拟电子基础知识200例(PDF文档)
  • 模拟电路--晶体管电路设计与制作
  • 模拟电路设计经验12条(转帖)
  • 模电学习的一些经验(转)
  • 电路与人生(ZT)
  • 电阻的用法你真的懂了吗?[ZT]
  • 给年轻电子工程师的十大忠告
  • 转载,使用Ultra Librarian转换芯片的Altium Designer封装格式
  • 连环画——吐槽那些年我们的论坛求助
  • 通俗易懂!大牛给你介绍《信号与系统》【ZT】
  • 问题: 今天遇到:LIBCD.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved externa
  • 高端访谈:物联网时代的ADI新思维

利用视觉ADAS系统解决行车安全

利用视觉ADAS系统解决行车安全 by ADIForum

来看看一组交通安全相关的数据:

 

  1. 世界各地每年有120万人死于交通事故,每天达到了3242人。
  2. 据世界卫生组织分析,在2020年,交通事故的数量会比现在增长67%。
  3. 交通事故的经济损失占世界GDP总量的2%。
  4. 在美国,每年发生640万起官方报道的交通事故。未被报道的事故超过160万起。交通事故带来的损失高达2300亿美元,平均每起交通事故损失3.8万美元。
  5. 据NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)报道:“机动车辆引起的受伤和死亡是2~33岁人群受伤和死亡的主要原因。

另一组数据——根据研究,驾驶员的各种疏忽及危险率如下:

  1. 通电话时(增加30%的风险)
  2. 拨打电话(增加300%的风险)
  3. 睡意(增加400%的风险,并占碰撞和轻微碰撞原因的23%)
  4. 用手拿移动的物体(增加900%的风险)

 

无论从事故数量还是伤亡人数,驾驶员人为因素均分别高达各自总数的90%左右。

驾驶员在3s时间内的注意力不集中,造成了其中80%的交通事故,主要表现为车道偏离和追尾事故。


RE: 利用视觉ADAS系统解决行车安全 by ADIForum:

当前,基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以大大降低这些人为疏忽导致的交通风险。

 

ADI推出基于高性能ADSP-BF60x系列处理器的先进视觉ADAS解决方案,成为当前主流视觉ADAS解决方案之一,轻松实现括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等功能。

 

完整解决方案,请点击http://www.analog.com/zh/content/ADAS_solution_2011/fca.html免费下载。

 

ADSP-BF60x将具有五项功能的系统的总体成本降低了30%。ADSP-BF609(可处理高达百万像素格式)和ADSP-BF608(处理高达VGA格式)支持五种并行视觉功能,每秒可处理高达30帧。ADSP-BF60x在105°C环境温度下的功耗不足1.3 W,具有同级产品的最低功耗。

 

为了实现这一功耗,ADI公司采用了直接又特别的概念。这一概念基于两个Blackfin内核,因为已量产的ADAS系统正采用这一架构。然而,那些无法经济高效通过软件模型化的算法已经被用硬件引擎实现,由此产生了高度可配置的视觉处理单元工具箱。

ADI公司将其称作“流水线视觉处理器”(PVP),如今已成为全新ADSP-BF60x处理器的一部分。虽然采用了低功耗处理技术,但还需要进一步创新,以解决现代设计中最重要的功耗问题,这种方法是外部存储器(DDR2)接口。通过适当分配处理能力,合理利用适量存储器带宽,可以实现最低功耗。此外,一些硬件模块也增强了Blackfin架构,使其能够满足功能安全要求。

另外,ADI公司提供品种丰富、性能优异的视频解码器/编码器、视频多路复用器/开关和视频放大器。


RE: 利用视觉ADAS系统解决行车安全 by ADIForum:

客户采用BF60x视觉ADAS解决方案实现的功能说明:

 

行人检测(PD)-包括行人和骑自行车识别的行人检测和防撞警示

此系统功能主要是检测车辆前面是否有行人的通过,系统会根据距离行人的远近而给予驾驶员提示,辅助驾驶员驾驶。此功能主能够在驾驶员疲劳驾驶或者注意力不集中的情况下,对车辆前方的行人注意不到的情况下,辅助驾驶员,确保车辆和行人的安全,避免造成不必要的人身事故。

 

前车碰撞预警(FCW)-包括汽车和摩托车识别的前方防撞警示

此系统主要是检查前方车辆对驾驶车辆之间的距离进行报警提示的一项功能,系统会检查出安全,警示,危险距离并做出报警提示,提醒驾驶员安全驾驶,确保车辆的行车安全。