Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
中文资源库
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
中文资源库
  • 中文社区
中文资源库
文档 世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 3月19日石家庄现场研讨会火热报名中~~~
  • 50个典型经典应用电路实例分析(免费下载)
  • ADI 产品介绍及其在工业控制及新能源领域的应用
  • ADI 在工业、医疗领域的应用与技术研讨会(苏州,8月20日)
  • ADI 技术论坛——技术学习、分享交流、设计参考、问题求助的好平台
  • ADI 新能源技术应用解决方案研讨会
  • ADI专家面对面(南昌站)开始报名
  • ADI专家面对面(泉州站)
  • ADI中文技术论坛常见问题及发帖小窍门
  • ADI在工业和通信领域的产品与解决方案研讨会
  • ADI在线设计峰会2013
  • ADI年度贺岁片——指纹机拆机
  • ADI微信开通,不一样的渠道,不一样的精彩
  • ADI技术论坛——技术学习、分享交流、设计参考、问题求助的好平台
  • ADI模拟技术训练营-西安站讲义(超详尽版,不能不看)
  • ADI荣膺2013年度电子产品世界编辑推荐奖双料大奖
  • ADI设计峰会2013
  • ADI车载信息娱乐主机解决方案
  • ADI马达控制与工业领域应用专题研讨会(北京/深圳)
  • ADI高性能模拟和数字产品技术应用研讨会
  • [征文] 我与ADI的那场“邂逅”
  • [征文]STM32驱动ADXL345加速度成功
  • 【分享】如何提高功率因数的方法
  • 【图说新闻】ADI:在技术创新中强调市场思维
  • 【论坛精华帖分享】Kicad原创视频教程
  • 一个硬件高手的设计经验分享
  • 一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计
  • 上电复位电路的使用策略,你清楚吗?
  • 世上最伟大的十个公式(转)
  • 世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • 亲,我们搬家啦~~
  • 从名称认识电容在电路中的作用
  • 你属于哪种加班类型?
  • 信号链基础知识之几个关键的基本概念(zt)
  • 做一个受领导待见的员工(ZT)
  • 做硬件工程师的感触
  • 几种传感应用及信号放大方案分析
  • 利用视觉ADAS系统解决行车安全
  • 单片机硬件设计的经验总结
  • 可穿戴医疗设计,刚需你可知?
  • 基于LabVIEW 的Modbus 串口通讯协议的实现
  • 基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术
  • 大家说说,为嘛咱们更关注参考设计而不是datasheet?
  • 如何开始ADI DSP的学习(转)
  • 小巧、低功耗的运动监测解决方案——ADI EVAL-ADXL362Z-DB开发板评测
  • 工程师的日常生活——ADI应用工程师IanB专访
  • 平安和吴莫愁的好声音的傅立叶分析
  • 微信焦点(第10期):断电还是关断?这真是个问题!
  • 怎样去开发产品设计电路?——电子产品开发及电路设计的流程
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 新手必读:官网登陆论坛入口说明
  • 无源元件并非真的“无源”,也有他温柔的一面
  • 最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年4月)
  • 最新中文资料更新20150717
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI  DSP,就有机会获得Haers/哈尔斯手持双层保温瓶!
  • 模拟前端ADAS1000常见问答汇总
  • 模拟电子基础知识200例(PDF文档)
  • 模拟电路--晶体管电路设计与制作
  • 模拟电路设计经验12条(转帖)
  • 模电学习的一些经验(转)
  • 电路与人生(ZT)
  • 电阻的用法你真的懂了吗?[ZT]
  • 给年轻电子工程师的十大忠告
  • 转载,使用Ultra Librarian转换芯片的Altium Designer封装格式
  • 连环画——吐槽那些年我们的论坛求助
  • 通俗易懂!大牛给你介绍《信号与系统》【ZT】
  • 问题: 今天遇到:LIBCD.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved externa
  • 高端访谈:物联网时代的ADI新思维

世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案

世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案 by mxj1005071012

应用描述

为了符合新出台的法规要求,提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。车辆中通常有超过100个传感器,通常按功能可以分为6类,包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置传感器、速度传感器和温度传感器。

系统需求与设计挑战

车辆传感器可用于动力总成系统、底盘/安全和车身系统。要改善燃油经济性、排放量和车辆性能,必须同时改进动力总成系统。对于传感器而言,这需要显著改善性能和/或实现各种功能,但在动态范围、精度、诊断和稳定性(EMC、ESD、温度等)方面实现这个目标具有很大挑战性。

 

压力传感器

在高压恶劣环境下,我们需要很多压力传感器来测量气体或流体压力。例如,有些动力总成系统需要测量缸内、变速箱油、柴油共轨、GDI燃油、柴油微粒滤清器(DPF)和废气再循环系统(EGR)的压力。安全应用包括制动液和乘客检测系统的重量或压力。高压恶劣环境应用要求传感器元件(容性或压阻)必须与信号调理芯片分隔开。例如,压阻(应变片)解决方案可以测量最高达到2,800 bar的压力。应变片技术基于电阻电桥。四个应变片附加到一个薄膜上,形成薄膜式压力传感器。输出信号小至10 mV。系统误差包括机械输出、热输出、容差和应变系数误差。总误差可以达到最高100%的FSR。因此,调理电路必须高度精确,具有低漂移。另外还需要基于增益、失调、温度和线性度相关的多变量补偿。压力传感器主要放置在恶劣环境中。典型工作温度范围为?40°C至+125°C,在某些情况下高达150°C。这些传感器还需要高抗电磁干扰能力和诊断功能。

电流传感器

To improve fuel economy and energy management, the position of the solenoid valve in the fuel injection system and the automatic transmission must be precisely controlled. In addition, the motor current of the "on demand" power must be monitored more accurately. The design challenges we typically encounter include high accuracy, low offset in harsh environments (offset must be less than 5 mV, offset drift must be less than 20 μV), high bandwidth (up to 500 kHz in some cases), wide common-mode voltage range ( Up to 65 V), wide operating temperature range (up to 125 ° C).

Capacitive sensor

Capacitive sensors offer several advantages, such as low system cost, different shape feasibility, and low power consumption. They are typically used in keyless entry gating system proximity sensors, rain detectors, humidity sensors, fuel level/quality sensors. Capacitive sensors are sensitive to environmental changes and must have high resolution, accuracy, adjustable common mode capacitance, and immunity to electromagnetic interference.

Position and speed sensor

ADI has a broad product portfolio and a long history in the Rotary Digital Converter (RDC) market. The AD2S1205 and AD2S1210 are capable of handling trace rates up to 3,125 RPS. Their accuracy can reach ±2.5 arc minutes. The AD2S1205 is a 12-bit RDC and the 10/12/14/16-bit resolution of the AD2S1210 can be set by the user. The chip features differential input and incremental encoder outputs, as well as programmable fault detection thresholds. They are used for motor shaft angle and speed measurements in gearbox, EPS and HEV/EV motors.

Temperature Sensor

ADI's TMP36 has an accuracy of ±2°C over full scale and a linearity of 0.5°C over full scale with a temperature range of ?40°C to +125°C with analog output. ADI's ADT7311 and ADT7312 are accurate to ±1°C full scale and temperature range from ?40°C to +150°C with digital SPI output. Based on the die package, the temperature range of the ADT7312 can be increased to -40 to +175 °C.

ADI's solution

ADI has long-standing relationships with leading automotive suppliers and has a proven track record in high-performance signal processing, high reliability and high quality product development to provide optimized solutions to meet these challenges.