ADV7182&ADV7182A 数字输入引脚的Input Leakge Current

以下表格来自ADV7182A datasheet.

请回答关于ADV7182和ADV7182A的如下问题:

1、请问数字输入引脚的Input Leakge Current的参考正方向是什么?

2、为什么 PWRDWN(31pin) and ALSB(26pin)的Input Leakge Current比别的引脚大很多?

3、PWRDWN(31pin)有上拉或者下拉电阻吗?

4、RESET(25pin) 的Input leakge current 是多少?它有内部的上拉或者下拉电阻吗?

5、以上所有问题对于ADV7182和ADV7182A的回答都是一样的吗?如果不是请分别对于ADV7182和ADV7182A做出解答,谢谢!

请帮忙尽快回复,谢谢!

Parents Reply Children
No Data