TEC 的控制采用ADN8831的问题

TEC 的控制采用ADN8831,TEC和NTC以及激光器封装成模组使用。

首次打样激光器模组PID参数调试如下图,TEMPSET通过DAC设置,默认温度 25℃,温度稳定后设为15-35℃,在3-5秒内就可以达到目标温度并稳定。

第二次打样激光器模组,供应商反馈工艺没有改变。但用同一块控制板上电后默认25℃,环路就不稳定,工作指示灯一直在闪烁。调整PID参数,电容C111从 1uF 增加到了 10uF,环路稳定下来,温度设为15℃需要15-20S才能达到目标温度也可以稳定下来。

响应时间是可以接受,但担心下一批次激光器模组还有差异,帮忙看下PID参数有没什么可以改进的。