ADM2483的线路连接,隔离,电源处理

问题描述:

  •  项目有3个485接口,每个接口下面带4~5个节点设备,通讯距离都不远(不超过100米),节点设备有4线485接口(24V,GND,A,B),系统用开关电源提供2路隔离电源输入(5V,24V).
  • 所有的节点设备都并联接在电源线上(24V.GND),因为有ADM2483,所以用一个A0505S(输入是开关电源的5V    ;输出都是5V并且地与24V的地,ADM2483的输出地连在一起,,模块功率为1W),这样一来,每个节点设备的供电都是24V提供,485总线有A0505S的输出来驱动,这样485接口的4跟线的地都在节点设备端会聚(共地)。
  • 这样一来三路每路485的A/B总线驱动需要多大功率,3路公共一个A0505S是否可以?
  • 如果采集设备也有4~20mA的(也从开关电源的24V取电),如果用单片机的内部的ADC来处理(开关电源的5V),在I/V的电流到电压的转换是是否还需要一个隔离电源(因为24V供电和单片机的ADC输入处理时不共地的)