荣获“年度最佳物联网产品 Ace 奖”的SmartMesh IP™ 网络,你真的了解吗?

SmartMesh IP 网络荣获“2017 年度最佳物联网产品”Ace 奖,该奖项授予有助于进一步实现物联网的新技术、服务或最终应用。

SmartMesh IP 嵌入式无线网状网络可在恶劣的工业环境中实现 > 99.999% 的数据可靠性和超低功耗。”就这一句话,足以知道SmartMesh IP 的厉害了吧哈哈哈

SmartMesh IP 网络由高度可扩展的自成形多跃点无线节点网格和网络管理器构成,无线节点称为智能微尘,用于收集和中继数据,网络管理器用于监控和管理网络性能和安全,并与主机应用程序交换数据。

SmartMesh IP 802.15.4 硬件采用芯片封装或以经过预先射频认证的印刷电路板组件 (PCBA) 形式提供。802.15.4 硬件和网络行为由装载到硬件上的 SmartMesh IP 软件的类型定义(即智能微尘软件、网络管理器软件或接入点智能微尘软件)。

特色产品:

除了常见的网格模式外,SmartMesh IP 还支持一种称为闪烁模式的超低功耗漫游节点功能。

常见网络模式:

SmartMesh IP 智能微尘

SmartMesh IP 智能微尘是 SmartMesh IP 网络中的无线节点。它们连接到传感器/致动器并路由来自其他智能微尘的数据,同时保持低功耗。

每个智能微尘都可以发送和接收消息(支持双向数据)。每个智能微尘可以有不同的数据报告速率,网络管理器会自动协调各个成对通信以便高效地路由流量。

每个智能微尘可以有不同的供电能力(例如线路电源、电池电源或能量收集电源)。网络管理器会相应地对流量进行负载平衡以便将时间延长至网络的第一次电池更换。

SmartMesh IP 网络软件已进行编译并经过全面测试。智能微尘具有板载的 ARM Cortex-M3 处理器,该处理器支持使用 SmartMesh IP 片内软件开发套件 (片内 SDK) 的客户应用软件。或者,可以使用外部微处理器通过其串行 API 接口控制智能微尘。

技术资源

 

 

SmartMesh IP 网络管理器

SmartMesh IP 网络管理器针对网状网络执行两种主要功能。首先,它们充当接入点微尘,将无线网状网络连接到客户主机应用。其次,网络管理器运行复杂的网络管理算法以保持网络的性能。

SmartMesh IP 网络管理器具有两种版本:

  • EManager(支持多达 100 个智能微尘)
  • VManager(支持多达 50,000 个智能微尘)

 

 

SmartMesh IP EManager

一种 EManager 或嵌入式管理器,作为 Manager-on-Chip 运行,接入点功能和网络管理算法均在 SmartMesh IP 802.15.4 硬件(例如 LTC5800-IPM 数据手册和产品信息 )上运行。

EManagers 支持在网络中使用多达 100 个智能微尘,并且适用于低功耗网关操作。

技术资源

SmartMesh IP VManager

VManager 是一种基于软件的管理器和单独的接入点智能微尘,它可以:

  • 实现大型网络单个网络中多达 50,000 个智能微尘
  • 通过多个接入点提高带宽
  • 热故障切换网关冗余

VManager 软件在 x86 虚拟机 (VM) 上运行,从云服务器向下一直到基于 x86 的低功耗嵌入式处理器,虚拟机可以安装在各种硬件平台上。VManager 软件是 Linear Technology 作为预编译并经过测试的 VM 应用程序而提供的,可以在 VMWare Oracle VirtualBox 虚拟机上运行。

一个或多个接入点智能微尘(AP 智能微尘)将 SmartMesh IP 网络连接到 VManager 软件。AP 智能微尘是在 SmartMesh IP 802.15.4 硬件(例如 LTC5800-IPM)上运行的 AP 智能微尘软件的组合。

视频: SmartMesh IP VManager – 一款用于构建一个具数千节点之无线传感器网络的解决方案

技术资源

 

咱们官网有关 SmartMesh IP 的资源有很多,这里只是简单介绍了几种常见网络模式,与了解该产品更多,点击链接啊http://www.analog.com/cn/applications/technology/smartmesh-pavilion-home/smartmesh-ip.html 



NULL
Parents Reply Children
No Data