Post Go back to editing

【ADI 工程师博客】5G已就绪,但测试准备好了吗?

3GPP于去年12月宣布首批5G新无线电(NR)规范获批,是5G发展里程的重要里程碑。但即使实现了这个正式里程碑,3GPP的成员之后至少还需要六个月来完成5G规范所需的更多细节。

 

虽然无线电规范已接近完善,但在公告发布时,测试规范才刚刚起步。测试规范是整个3GPP输出的重要组成部分,因为认证机构将采用这些规范来认证用户设备(UE)RAN53GPP的一个工作组,其任务是详细说明UE测试规范(也称为合规性规范)。这些规范包括各种众所周知的测试,如RF发射和接收功率、波形质量、占用带宽、邻道泄漏等。还包括一些协议规范,用来定义电话和网络之间信号发送的行为性能(尚待起草)。

 

截至20183月,3GPP RAN5已经建立了测试规范的框架,并详细说明了规范的某些方面。这些测试规范是预发布版文档,可视为非常早期的版本,因为它们频繁使用了“TBD”(待定)和“FFS”(用于未来研究),以针对已知的未知,即为未来值预留的占位符。

 

  1. 38.508-1

用户设备(UE)合规性规范;第1部分:通用测试环境

  1. 38.509

用户设备(UE)的特殊合规性测试功能

  1. 38.522

用户设备(UE)合规性规范;RFRRM测试案例的适用性

  1. 38.523-1

UE合规性规范;第1部分:协议合规性规范;RAN5 doc

  1. 38.521-1

用户设备(UE)合规性规范;无线电发射和接收;第1部分:[频率]范围1独立

  1. 38.521-2

用户设备(UE)合规性规范;无线电发射和接收;第2部分:[频率]范围2独立

  1. 38.521-3

用户设备(UE)合规性规范;无线电发射和接收;第3部分:NR范围1NR范围2之间的NR互通;以及NRLTE之间的NR互通;

  1. 38.521-4

用户设备(UE)合规性规范;无线电发射和接收;第4部分:性能要求;

 

3GPP RAN5制定的5G UE测试规范(来源:ftp.3gpp.org/Specs/latest-drafts

 

测试5G比较有意思的一点同时也是业界关注的问题,就是如何在系统正在主动扫描并跟踪3D球能量的同时,在基站和移动电话中测试波束合成。针对5G NR定义的一项新功能有助于解决这一难题,该功能称作“波束锁定”(参见规范38.509)。波束锁定功能强制UE固定其波束合成模式,以便进行测试。可独立固定接收波束模式和发送波束模式。这项测试功能并不是为了在正常运行中使用。该功能的存在进一步证实了波束合成毫米波系统的测试方法大相径庭,与以往的无线技术相比,尚待定义的空中(OTA)测试大不相同。考虑到RAN5参与者的各种意见以及问题复杂的技术本质,就这些测试达成一致必定是一项极具挑战性的任务。

 

测试标准的早期特性加上OTA的复杂性意味着需要巨大的工作量,才能实现3GPP2018年底完成测试规范的目标。为了实现这一目标,3GPP RAN5将继续全球巡回会议,2018年的会议将在韩国、瑞典和美国举办。另外,可能还会通过电话和电子邮件进行多次讨论,以完成这项工作。

 

展望未来,我们期待3GPP的详细测试规范,特别是在上述OTA领域。由于波束合成和紧密集成的设备天线,与前几代规范相比,预计研发、型式认证和生产测试在OTA测试数量方面将大幅增加。

 

本文来自英文社区,原文:https://ez.analog.com/blogs/engineerzone-spotlight/2018/05/01/5g-is-ready-but-can-you-test-it