番茄互联网:通过区块链建立食品供应信任链

物联网的愿景是让不同行业——无论是农业、保健、汽车还是工业——的现有流程具备高精度。但俗话说得好,知易行难,物联网的进步在纸面上看起来很有吸引力,而实际成果则是另一回事。

比如说番茄领域。

以 ADI 的番茄互联网为例。这个项目是业界运行时间最长的物联网现场试验之一(是的,我就是这么说的),最初设想是做一个传感器到云的项目来帮助农民更好地管理农作物。此目标已经实现。但一路走来,它化茧成蝶。

此处建议查看有关“番茄物联网”的博客:

“番茄互联网”是个什么鬼?不知道的该进来涨涨姿势啦

知道了神马是“番茄物联网”,但如何利用它你了解了吗?

工程师博客分享——利IoT在智能农业领域奋勇前进

事实上,它已经成为新型物联网技术的某种试验场。在最新的化身中,番茄互联网帮助验证区块链(最新金融科技)对其他行业的适用性。团队成员开始将区块链部署为受信任的分类帐,以帮助生态系统验证关于种植地最接近市场、新鲜度和味道之类的声明。

在番茄互联网的第一阶段,项目负责人使用现场温度、湿度和光照传感器,帮助农民确定需要给番茄浇多少水,以及何时施用杀虫剂最佳。它很成功,但团队并未止步于此。

当Analog Garage正在孵化技术以支持手持式光谱仪的时候,番茄互联网团队构建了一个云分析平台,它能预测指定番茄味道有多好。

现在,项目负责人希望将这两个过程联系起来,并拓宽平台,以便可以测量和追踪番茄从种子到沙拉或三明治的整个生命周期。由此出发,他们设想该平台有一天能识别仍在田地里的番茄哪些最美味。当番茄通过配送中心进入餐馆和杂货店时,他们会进行追踪。

如果能够让足够多的种植者参与进来,它最终可能发展成一个识别最佳番茄的认证体系;对于优质番茄,农民可以从厨师、美食家和其他愿意支付溢价的人那里获得补偿。

为使其成功,他们将需要一个不仅安全,而且受整个食品链信任的记账系统。他们正在使用区块链。项目负责人称之为“番茄区块链”。

上个月,Francis Gouillart刚刚在加利福尼亚州蒙特雷的FLEX展会上谈到了番茄互联网项目面临的机遇和挑战。Gouillart是区块链创业公司ripe.io的首席食品官,这家公司希望为农业和最终的食品提供实际的分类账簿。

        Francis Gouillart

区块链是比特币等数字货币的赋能技术,而作为其他应用——从行业标准组织到医疗健康信息交换——的记录保存工具,它也越来越受欢迎。区块链已被证明是十分可靠的记账手段,因为数据分布在越来越多的站点上,这些站点都会独立验证记录。此外,每个记录都建立在上一记录之后。因此,即便大多数社区成员同意修改某一历史记录,但如果不重写每个后续记录,他们也无法修改成功。

ADI公司同Gouillart一道为新英格兰地区的番茄区块链建立了一个试点生态系统。团队负责人已经招募了一些农民、农产品经销商、零售商和餐馆。除了现场测量和光谱仪读数外,他们还记录运输条件,包括温度和冷藏时长。其目标是建立一个可靠的记分卡,以验证农民关于味道、新鲜度、本地生产及农作物其他定位的声明是否真实不虚。

最终,区块链可以用来在每个杂货店过道中建立信任。例如,该系统可用于识别海鲜、肉类和家禽是否是当天的,以及了解食品是否含有不需要的添加剂或进行了加工。可能性似乎无穷无尽。

您能否想到其他社区具有可受益于区块链技术的传感器到云应用?欢迎跟帖请告诉我们!

  • 构建“番茄物联网”必须要谈到一个东西——物联网的构建模块,ADI的技术能够检测、测量、解译周围世界以连接现实与数字领域,这些技术构成突破性物联网解决方案的基础。

    检测

    传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高功效比和稳定性于一身, 确保自始至终提供最高精度与完整性。

    ADI可提供的产品类别包括:

    • MEMS惯性
    • 光学
    • 生物电位
    • 阻抗
    • 温度

    特色产品:ADXL1001/ADXL1002,加速度计

    • 具有满量程范围±100 g的单平面MEMS加速度计
    • 可提供30 μg/√Hz的超低噪声密度,灵敏度为20 mV/g

    ADXL1001产品详情:http://www.analog.com/cn/products/sensors-mems/accelerometers/adxl1001.html

    ADXL1002产品详情:http://www.analog.com/cn/products/sensors-mems/accelerometers/adxl1002.html

    测量

    在将最灵敏信号转换为有用数据和有用信息、解决客户面临的最具挑战性的测量难题方 面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。

    ADI可提供的产品包括:

    • 集成式AFE
    • 转换器
    • 放大器
    • 基准电压源
    • 开关/多路复用器 电
    • 源管理

    特色产品:AD8233,心电图 (ECG) 集成式AFE

    • 小尺寸,让健康设备变得更小、更轻且 更易穿戴
    • 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控
    • 低电气噪声实现精确的信号测量
    • 片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性

    AD8233 产品详情:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/instrumentation-amplifiers/ad8233.html 

    解译

    作为互连解决方案的大脑,我们的处理器将硬件和高级算法组合在一起,为物联网解决方 案提供智能、功能性和本地化的决策。

    ADI 可提供的产品包括:

    • 超低功耗微控制器和处理器
    • 集成的精密微控制器和处理器
    • Blackfin低功耗DSP

    特色产品:ADuCM4050,集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU

    • 超低功耗ARM Cortex-M4内核MCU,集成浮点单元和512 kB嵌入式闪存
    • 集成电源管理SensorStrobe技术,支持多路数字和模拟传感器输入,当传感器和RF器件还在收集数据时,MCU可以保持低功耗状态
    • 高性能ULPBench通过认证,获得203的评分(嵌入式微处理器基准联盟)
    • 结合硬件和软件保护机制,提高加密性和安全性,同时提供读取保护

    ADuCM4050产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/ultra-low-power-microcontrollers/aducm4050.html

    连接

    ADI的物联网无线电产品确保高功效比、可靠性和灵活性,满足一系列无线协议和范围要 求。在信息可靠性和及时性至关重要的应用中,它们可以提供稳定的网络。

    ADI 可提供:

     

    • 无线传感器网络
    • 长距离无线电收发器
    • 高数据速率无线电收发器
    • 集成无线电/微处理器

    特色产品:SmartMesh IP,无线芯片和预认证的 PCB 模块

    • 面向IP兼容性构建的无线芯片和预认证PCB模块,具有立即可部署的无线Mesh网络软件
    • 支持低功耗,即使在恶劣和动态改变的RF环境中,也能提供>99.999%的数据可靠性

    SmartMesh IP 详细介绍:http://www.analog.com/cn/applications/technology/smartmesh-pavilion-home/smartmesh-ip.html

    最后,想要了解 ADI 面向物联网的技术和应用更多,请点击:http://www.analog.com/cn/applications/technology/internet-of-things.html