Post Go back to editing

做硬件工程师的感触

      转眼间,已经毕业一年了,在这一年中经历了很多,工作已经换了两个了,住的地方好像已经换了两三个了,这中间不包括跨地区生活。

      我刚大四的时候,应聘一家网络公司做硬件开发,03年的时刚过完年,我就千里迢迢的来到了一个陌生的地方,在这以前,我从来没有坐过火车,没有离开过家门。经过一天一夜的折腾到了公司,由于刚过完年,车上的人很多,所以没有怎么休息,到了公司就想找个地方睡上一会,可是公司完全没有准备,一直到了晚上10点多我才得以到了睡觉的地方。但是看看那地方简直太脏了,而且公司的老员工都尽情的玩电脑,不能休息,就这样我开始上班了。

      在这个公司我还是学到了不少的东西,接触的都是一些比较先进的技术,上学的时候就没听说过ARM,到了公司,公司让做基于ARM的毕业设计,当时那个难,没办法就只有硬着头皮上了,每天7:30上班,晚上就12点以后再走,我总算看懂了一些简单的硬件代码程序,这大概有串口的,IIC,还有Flash,RTC等等,指导老师让我把所有的程序代码组织起来成为一个系统,当时什么思想都没有,况且我专业是通信工程,对这些硬件的东西完全是一片陌生,没办法,晚上别人睡了,我自己还再那看,以致于我生了一场病,那时候闹非典,他吗的那个背呀,就别提了,公司刚给我400快的生活费,一场病就这么没了。病好了以后我就接着写自己的毕业论文,大概到了6月初就完成了一个基于ARM的课题,到了学校得到优秀。

      毕业以后我就想着,继续到这家公司干,大概7月中旬,我和两个大学生代着满腔的热血来到了公司,但是发生了很大的变化,原来指导我老师已经离开了,公司一个做软件的高手也走了,整个研发部就剩我们几个孤苦伶仃的大学生了,而且老板的态度发生了180度的打转湾,对我们连理采都不理睬,我身上没有钱,就去借同学的,公司是不管你的,就这样我代着被人耍的心情离开了,(我同学去接我,这时候同学的情意他吗比什么都来的实在和有人情),所以告诫应届毕业的同学一定要珍惜同学间友谊。

      来到我现在的地方以后,那就叫苦日子来了,这中间我没有问家里要钱,是因为我觉的毕业了,就没有必要了,顺便说一句,我出来的时候我妈就给了我100快人民币。我都觉的自己牛呀!到了这里,我的另一个很铁的同学给了我300快钱,然后把手机给我让我找工作,找工作的日子也很难的,那时候闹非典呀,企业本来就亏了,招人单位也不多,要不就要求的学历低,这地方是生产重镇,企业招人都不要求本科学历,如果你是本科,企业也不好要你的,就这样晃了一个多礼拜,这中间的那个热就不要提了,由于是北方的人,在这水多的城市里本来就不适应,这里的热和我们那不一样,这是潮热,我们那是干热,有时扛不住了,真想回去算了,但是回去都没有路费,没办法就继续找工作,后来我在网上投的简历有了回音,去面试,没想到就成了,在这家公司学到的东西是我一辈子的都受用不进的。

      进入第二家公司,从事的还是嵌入式的硬件开发工作,不过处理器用的摩托罗拉的处理器,而且都是比较高端的CPU,比起ARM就复杂多了,这里的硬件开发人员学的东西比较多,可能也是全中国最累的公司了, 这里的硬件人员做原理图设计、PCB设计、EPLD设计、系统BSP设计、芯片驱动设计、焊接、调试以及产品说明书都是硬件人员完成,不过这样也锻炼了我,在这家公司,我做了两个项目,一个是MPC8250、另一个就是MPC8241、还维护过一块MPC852T的板子。这家公司的开发氛围简直是太好了,我们硬件项目组的项目经理代大家都象兄弟一样,不过说实话,还就是累,每天都12:00以后走人睡觉。在这里我首先学会了焊接技术,然后是PROTEL的应用还有就是EPLD编程。不过在调试中间到学到了不少的东西,这里我做一些总结希望对那些刚毕业,想从事硬件开发工作的同学一些帮助,当然了高手就不用看了:

     1、 调试前,要有硬件设计文档和硬件调试文档,如果你没有这些文档,说明你根本就不懂你自己做的项目。

     2、 调试中要根据调试文档进行严格的调试,步骤一定要分的细致,焊接中间要注意芯片不要全部焊上,调试什么焊接什么。

     3、 焊接板子的过程不要产生虚焊和搭焊,一定要保证。

     4、 调试有BGA板子要做到BGA贴片完好,因为本人曾经经历过贴片贴了3次都没有贴好境况,当时我都傻了。

     5、 多向有经验的人员学习,要能判断是硬件问题还是软件问题,比如你用VXWORKS操作系统一定要学会Tornado跟踪代码,这样我想你应该大概可以判断是硬件问题或者是软件问题了,不过话说回来,驱动不是一天两天就能弄懂的,改写驱动一定要有标准的注释。

     6、 要多看资料,可能刚毕业的同学都烦看英文,我也一样,英文压根就不行,不过没办法,谁让我们国家的IC技术比较落后呢。

     7、 平时调试中间一定要有记录,多总结调试中遇到的困难和方法。

      好了,就那么多了,由于硬件开发工作不是软件开发,可能学习的过程比较的长,不过话说回来,可能刚毕业的同学以为做硬件的就不要求编程,其实这是大错特错,硬件人员值钱的地方就是能编程,加入你就会用PROTEL做一些电路设计和PCB设计,那么我想你5000一个月就算到头了。

      接下来说说我的第三家公司,到了这,我就觉的做的事情很简单,没以前的压力大了,这里做的国产的CPU,我来就做一些应用方面的工作,应该做这种事的人在这不多,不过这博士和研究生很多,公司还坐了几个老外,刚看见就觉的挺牛比的。以后共事就知道大家的深浅了,不过国产的CPU就是不如MPC系列高端的好用,不过价格肯定比较的便宜了,不过在这就觉的没什么,就是工资稍微高了点,我想不是因为工资高,我也不会离开以前的公司的。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.