《模拟对话》杂志第52卷第1期中文版,新鲜来袭!

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。50多年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

 

第52卷第1期新鲜出炉,是下载PDF文档还是索取印刷版,大家自己选择吧!

 

 

 

ps.对《模拟对话》感兴趣的伙伴们,记得为版主点赞哦~

本期内容主要包括以下12篇文章:

一、防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题

在要求降低输出噪声的应用中,开关转换器可能会遇到启动延迟,或者由于输出 浪涌过大根本无法启动的现象。本文就软启动、正常工作和开关转换器峰值期间 的电感与电容的电流和电压提出相关见解。

 

二、基于MUSIC的算法利用腕上光电容积脉搏波(PPG)信号提供按需心率估算

多信号分类(MUSIC)算法是一种基于子空间的方法,使用谐波信号模型,能够高精 度地估算频率。当您需要测量频率时(例如,在监测病人时估算心率),这些见解 可能会您有所帮助。

三、低EMI/EMC辐射开关转换器简化ADAS设计

当需要低EMI/EMC辐射以确保系统符合各种抗噪声标准时,Silent Switcher技术至关 重要。它可用于许多应用,尤其是ADAS应用。

 

四、非常见问题解答——第149期:利用中间电压提高电源转换效率

在本RAQ中,您将了解到对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不 同的解决方案。一个例子是从48 V转换降低至3.3 V,以满足提高功效要求。

五、如何用加速度计提高倾角测量精度

汽车领域现场应用工程师Allen Fan将讨论消除车辆中电动驻车制动系统,改用电 子稳定控制系统。该技术将加速度计和陀螺仪集成于一个封装中,可同时满足两 种应用需求。

六、解决模拟输入IEC系统保护问题

具有VLSI产品布局工程师和设计师背景的David Forde向大家介绍他对IEC系统精密模 拟输入和输出保护的见解。尽管现代集成电路(IC)的模拟输入和输出引脚通常采用 高压静电放电(ESD)瞬变保护措施,本文的观点仍很重要。

七、72 V混合式DC-DC转换器使中间总线转换器的尺寸减小达50%

我们Power by Linear团队的产品工程师Bruce Haug向大家介绍一种将开关电容转换 器与同步降压转换器相结合的新型中间总线控制器设计方法。这种技术先将输入 电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持非常高的开关频率,因而能提高效 率或大幅减小解决方案的尺寸。

八、非常见问题解答——第150期:灵活使用放大器的禁用引脚

在RAQ中,Thomas Tzscheetzsch讨论了放大器禁用引脚的使用。这可以显著降低电池供电IoT系统的功耗需求。但问题依然存在——这是否会影响设计性能?

九、FPGA的电源管理

本文将介绍FPGA——对ADI公司来说有点不合常规。不,我们不是新供应商,而我们的FPGA电源管理可能对大家的设计来说是一个很好的解决方案。为FPGA应用设计一个良好的电源管理解决方案并不是轻而易举的工作。关于这个话题的技术讨论已有很多。在本文中,我们提供了一些新见解。

十、一种面向极端高温环境的高可靠精密数据采集与控制平台

Maithil Pachchigar和Jeff Watson在本文中探讨一种完整的解决方案。他们将介绍一个完整的参考平台,用于实现额定温度可达200°C的精密多通道传感器数据采集和控制系统,包括表征硬件、固件和软件特性。

十一、车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式

Steve Knoth的文章将阐述采用集成度更高的电源管理解决方案的必要性——可缩小尺寸、为备用电池安全充电并保护IC免受电压瞬变的影响。Steve还将讨论系统备份需求以防电压瞬变。

十二、非常见问题解答——第151期:高端电流检测

如果问任何一位有经验的电气工程师,在MOSFET栅极前应放置何种器件,您可能会听到“一个大约100 Ω的电阻”。在本RAQ中,Aaron指出答案可能并非这么简单。即使正确,也可能存在一些其他考虑因素。