Post Go back to editing

帮助他人,提升自己,还有定制风扇拿哦

各位坛友,新的一月开始啦,设定好目标没?

版主本月的的目标就是“寻找最强技术大脑”,把下图中 ADI 最新定制的小风扇送给他们。

小风扇可萌、可实用了呢,各位想要么?

获取资格:

解答以下任意帖子,解答的越多获奖几率越大哦~

ps.被标记为“有用答案”或“正确答案”,中奖几率会翻倍哦

ADUC微处理器:

ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波?

关于EVAL-CN0338-ARDZ二氧化碳探测调试的问题

IAR下Debug编译下载后可以运行Release编译下载之后无法运行

BF533采集MT9v032有竖条纹和白点问题

音频产品:

ADAU1701 ADC值的范围是0到2的32次方吗?假如是32位的ADC

ADAU1372可以处理30KHz的信号吗?另外sampling rate与serial port sampling rate有什么区别?

可以用STM32F407驱动AD9822来输出影像吗

在adau1452上用FFT做31段频谱指示,遇到问题

adau1452实现频谱显示,发现有问题

ADDI7100

关于sigmastudio的ADAU1467 SDATAIOx配置

MEMS和传感器:

adlx345 静止检测问题 谢谢!

adis16488,读取传感器数据太快数据会变0或固定数

Adxl362读取数据错误,读取的时序是没有问题的,但是返回的值就是不正确,是什么原因?

ADXL1002输出问题

怎么才能让ADXL355Z工作在IIC模式

ADXL203的产品状态和零点长期稳定性

關於ADPD188GG 用與PPG方案的問題

ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常

Power by Linear 产品:

关于LTC6401-20做IF放大模块使用问题

关于DC2095A demo板

ltc2664 output range for unipolar

LTC2325-12单次数据采集问题

DC1651A和DC590B无法和上位机通信

放大器:

AD8421使用ADIsimPE仿真错误的问题

求芯片推荐,带通滤波,中心频率50kHz,放大倍数0dB

如何选择放大芯片来放大初始信号?初始信号的超调信号有什么滤波芯片能滤除初始信号的超调信号?

AD8475的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算

AD8045 PSpice模型

锁定放大器仿真软件报错

寻找一款类似于ADA8282的放大器,但要求增益固定34dB,带宽5M

关于AD633的使用疑问

关于AD835输出幅值变化很大

求产品推荐

AD8304微电流无法测量

AD8304在50uA以下时,无法实现对数放大功能

AD8130使用疑惑

关于ADL5521的放大问题

多路复用器芯片及开发板选型询问(AD8180)

AD698(CN0301)相位问题-配套LVDT传感器

AD620输出电压问题

数据转换器:

  请问 按照AD9253的评估板绘制的PCB可以直接用于AD9633么 ?

AD7760切换采样率不成功问题

AD9434寄存器访问

AD7794 内部增益8倍,外部电压基准的时候,数据输出很慢

ad7928  STM32

AD9613的量程范围

AD9625采样信号±3.1Mhz处有异常频谱

ad9269和ad8138的匹配电路

对数转换器的应用

您好,我想问下AD9269的输入阻抗是多少,数据手册上没有查到。

关于AD9144 SYNC~信号周期性拉低和没有模拟输出的问题

AD2S1210跟踪速率是指机械速率吗

关于AD9144 /9136SYNC~信号周期性拉低和没有模拟输出的问题

需要一块4通道以上同步采样AD,并且每通道采样率大于2M。请问有符合要求的芯片可以推荐吗?

AD9765写信号及时钟信号的配置

AD9152-FMC    configure

AD9780 使用中的复位问题

关于AD9984和DS90C385的问题

我可以使用SDP-H1控制板编写程序实现我想要的功能吗?

AD590受到高频信号干扰,输出电流偏小,不是实际温度值

ADA2200用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?

AD9268

ADS7-V2EBZ Xilinx Reference Design

请教较少缓冲高阻输入端泄露如何实现

AD8436 RMS-DC 输出有负压叠加,怎么回事?

数据手册问题

AD7734遇到的两个问题1数值偏移2连续采样通道不对应

SDP控制板和电脑无法连接问题

ADFMCDAQ2评估板中FPGA例程数据处理

找不到指定的項目。

dsp的硬件spi怎么驱动AD4003

关于AD5242使用问题

关于AD8302输入信号如何处理?

AD9163的配置寄存器详细文档

AD9042S的数字供电为5V,能不能与3.3V的FPGA直接相连?

AD6645 OVR总为高

大神请指教

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.