一个关于2013大学生电子竞赛器件清单的分析,大家怎么看?

电子设计大赛的清单出来,每逢这个时刻,很多人都喜欢猜猜看会出什么样的题目,我也不例外。

应该说,电赛很是很锻炼人的,虽然最终竞赛只是短短的4天3夜,但是总还是要在这之前付出很艰辛的努力。一个电赛题目有点象一个科研小课题,完整完成下来,对一个电子产品,一个电子系统认识还是会有一个较大的提高。

今年器件清单有了比较大的变化。

变化一、小车由四旋翼飞行器代替了,看得出,组委会还是很跟得上潮流的,有些人可能有玩过了,安徽省2012年电赛题目就有,叫做自动平衡悬浮平台,http://wenku.baidu.com/view/a53666c22cc58bd63186bd63.html

新闻报道:安徽大学三“90后”鏖战四天三夜造出“直升机”http://www.ahwang.cn/hefei/20120929/1200583.shtml

安徽省还是很有先见之明的,或者,说不定,题目就是他们报送的。新闻报道后面:”小琚说,明年他们的队伍还将参加全国比赛。“ 他们已经有很好的先发优势了。

四轴飞行器要做好还是很不容易的,也有硕士博士当论文的,主要算法的,我的想法是:电赛中要求,可能会是集中在一些传感器使用,替代原来车作为载体,第一年考这种题目,应该会简单一些吧;还有今年给出了一款瑞萨的单片机,会不会在四轴飞行器指定使用呢?目前,飞行器有不少现成的可以买,电赛不是航模比赛让大家玩的,可能还是会在制作、以及扩展上下些功夫。所以,我的建议是赶紧买来试试,换自己的主控能够控制起来,传感器应用上,以不变应万变。

变化二、指定了AD9854芯片,这在往年还是很少见的,DDS芯片真是经久不衰啊,但个人看法,不太可能还让做信号源,而是会在9854的一些特殊功能上下功夫,比如,它的I路、Q路,所以,赶紧把这块芯片用熟了,才是王道,指定的芯片不可能不用吧,否则会被骂死了。

变化三、乘法器,乘法器可以作为混频,锁相,等,再结合AD9854,那可能上下变频?不好猜,而且,乘法器,有高速和低速乘法器,一般不明说,应该是普通的低速比较器,但看今年仪器都是往高频上列,所以,还是准备高速乘法器比较妥当。

变化四、数字式单相电参数测量仪,这是第一次列出的仪器,主要测功率因素,那应该是电源类的题目,应该是要做逆变测带载功率因数,我的理解是有功率因数及匹配方面问题的应该有容性或感性负载,但这里又没有,只有滑线变阻器,不知会怎么出?

其他有意思的变化是变容二极管2011年是 2pf~30pf ,今年是 30pf~100pf,频率提高了。估计是在高频类题目里面,难道要出高频锁相环?

下面附上【2013年全国大学生电子设计竞赛器件清单】,从官网下的。有同学反应9854不好找,9854可用9851替代。另外,附件还附上【2003~2013元器件清单对比】,参赛的同学可以参考下。

【2013年全国大学生电子设计竞赛器件清单】

 

1.    基本仪器清单
60MHz
双通道数字示波器
100MHz
双通道数字示波器
低频信号发生器(1Hz~1MHz)
标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号)
函数发生器(10 MHz,DDS)
低频毫伏表
高频毫伏表
100 MHz
频率计
数字式单相电参数测量仪
秒表
量角器
温度计
五位半数字万用表
单片机开发系统及PLD开发系统

2.   
主要元器件清单
单片机最小系统板
R5F100LEA
(瑞萨MCU),已下发到赛区组委会
A/D
、D/A转换器
AD9854ASVZ
(与AD9854ASQ等同)
运算放大器、电压比较器、乘法器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件
小型继电器
小型电机
带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时
间大于10分钟)
滑线变阻器(50Ω/2A)
变容二极管(30pF~100pF)
光电传感器
角度传感器
超声传感器
红外收发管

attachment.xls